Mise à jour des données d'application HSC
La configuration de compteur haute vitesse (HSC) est définie dans les données d'application HSC et n'est généralement configurée qu'une seule fois, avant la programmation de l'instruction HSC. Les modifications apportées aux données d'application HSC (paramètre HSCAppData) sont ignorées lorsque le HSC est en cours de décompte.
Pour mettre à jour des données d'application HSC
- Mettez à jour HSCAppData.
- Appelez l'instruction HSC avec la commande 0x03 (définir/recharger).
Fournir une réponse