Paramètres d'interruption HSC
Les paramètres d'interruption HSC sont utilisés pour configurer les options de masque et de démarrage.
Démarrage automatique (HSC0.AS)
Paramètre | Format des données | Modes HSC | Accès au programme utilisateur |
|---|---|---|---|
HSCO.AS | Bit | 0...9 | Lecture seule |
Le démarrage automatique (Auto Start) est configuré avec l'appareil de programmation et stocké dans le programme utilisateur. Le bit de démarrage automatique indique si la fonction d'interruption HSC démarre automatiquement lorsque le contrôleur passe en mode exécution ou test.
Masque de débordement (HSC0.MV)
Le bit de contrôle MV (masque de débordement) permet d'activer (autoriser) ou de désactiver (interdire) l'interruption du débordement. Si le bit est défini sur 0 et qu'une condition Débordement est détectée par le compteur HSC, l'interruption utilisateur HSC n'est pas exécutée.
Le bit MV est contrôlé par programme utilisateur et conserve sa valeur après un arrêt et une remise sous tension. Le programme utilisateur doit activer et désactiver le bit MV.
Paramètre | Format des données | Modes HSC | Accès au programme utilisateur |
|---|---|---|---|
HSCO.MV | Bit | 0...9 | Lecture seule |
Masque de débordement négatif (HSC0.MN)
Paramètre | Format des données | Modes HSC | Accès au programme utilisateur |
|---|---|---|---|
HSCO.MN | Bit | 2...9 | Lecture seule |
Le bit de contrôle MN (masque de soupassement) permet d'activer (autoriser) ou de désactiver (interdire) l'interruption du soupassement. Si le bit est défini sur 0 et qu'une condition Débordement négatif est détectée par le compteur HSC, l'interruption par l'utilisateur HSC n'est pas exécutée.
Le bit MN est contrôlé par le programme utilisateur et conserve sa valeur lors de l'arrêt et de la remise sous tension. Le programme utilisateur doit activer et désactiver le bit MN.
Masque de valeur haute prédéfinie (HSC0.MH)
Paramètre | Format des données | Modes HSC | Accès au programme utilisateur |
|---|---|---|---|
HSCO.MH | Bit | 0...9 | Lecture seule |
Le bit de contrôle MH (seuil haut) permet d'activer (autoriser) ou de désactiver (interdire) l'interruption de la valeur prédéfinie haute. Si le bit est défini sur 0 et qu'une condition Valeur prédéfinie haute atteinte est détectée par le compteur HSC, l'interruption par l'utilisateur HSC n'est pas exécutée.
Le bit MH est contrôlé par le programme utilisateur et conserve sa valeur lors de l'arrêt et de la remise sous tension. Le programme utilisateur doit activer et désactiver le bit MH.
Masque de valeur basse prédéfinie (HSC0.ML)
Paramètre | Format des données | Modes HSC | Accès au programme utilisateur |
|---|---|---|---|
HSCO.ML | Bit | 2...9 | Lecture seule |
Le bit de contrôle ML (seuil bas) permet d'activer (autoriser) ou de désactiver (interdire) une interruption de valeur prédéfinie basse. Si le bit est défini sur 0 et qu'une condition Valeur prédéfinie basse atteinte est détectée par le compteur HSC, l'interruption par l'utilisateur HSC n'est pas exécutée.
Le bit ML est contrôlé par programme utilisateur et conserve sa valeur tout au long du cycle de mise sous tension. Le programme utilisateur doit activer et désactiver le bit ML.
Fournir une réponse