Ajouter et configurer une interruption utilisateur du compteur haute vitesse (HSC)
Suivez les étapes suivantes pour ajouter et configurer une interruption HSC.
Pour ajouter et configurer une interruption utilisateur HSC
- Dans l'Organisateur de projets, cliquez avec le bouton droit surProgrammes, puis sélectionnezNouvelle interruptions.
- Configurez l’interruption HSC.
- DansNom, saisissez le nom de l’interruption HSC.
- Dans la listeType, sélectionnezCompteur haute vitesse (HSC).
- Dans la listeID, sélectionnez l’ID du HSC.
- Spécifiez les propriétés d'interruption HSC.
- Spécifiez les paramètres d'interruption HSC.
- SélectionnezCréer.
Fournir une réponse