Page de configuration Port série - RTU Modbus
Utilisez la page de configuration RTU Modbus pour effectuer les actions suivantes :
- Configurer les paramètres RTU Modbus.
- Ouvrez l'affichage Diagnostics de la communication en sélectionnant le boutonDiagnostiquer.
Les paramètres de configuration affichés varient en fonction de la sélection du contrôleur
Micro800
.Paramètre | Description |
|---|---|
Paramètres communs | |
Diagnostiquer | Ouvre l’affichage Diagnostics de la communication. Diagnostiquer est disponible lorsque le contrôleur est en ligne et que le pilote sélectionné est Série CIP ou RTU Modbus . |
Vitesse en bauds | Indique le débit en bauds en bits par seconde. Les options sont les suivantes :
La vitesse en bauds par défaut est 19 200. |
Parité | Répertorie l'utilisation du bit de parité dans les paquets de communication. Les options sont les suivantes :
|
Rôle Modbus | Indique le rôle du port Modbus. Les options sont les suivantes :
L’option par défaut est Maître . |
Adresse d'unité | Indique l'ID de l'unité pour une configuration en tant que serveur Modbus (esclave). Cette option n’est pas disponible lorsque le Rôle Modbus est défini sur Maître .Lorsque vous sélectionnez Esclave ou Auto comme Rôle Modbus , l’adresse de l’unité est comprise entre 1 et 247. La valeur par défaut est 1 .Par exemple, dans un scénario où le contrôleur est configuré comme un esclave RTU Modbus connecté à un composant PanelView™ (PVC), le contrôleur PVC est le maître Modbus et utilise l’adresse 0. |
Contrôle du protocole | |
Média | Indique les types de médias pris en charge. Les options disponibles pour les contrôleurs Micro850 L50E et Micro870 L70E sont les suivantes :
|
Ligne de contrôle | Indique le type de contrôle de flux utilisé pour la communication.
|
Bits de données | Indique le nombre de bits de données par caractère. La valeur est 8 et est en lecture seule. |
Bits d'arrêt | Indique le nombre de bits d'arrêt par caractère. Les options sont 1 et 2 . 1 est l’option par défaut. |
Temporisateur de réponse | Indique le temps d’attente minimal d’un maître Modbus pour obtenir une réponse de l’esclave Modbus avant qu’une nouvelle transmission puisse commencer. La valeur est comprise entre 0 et 4 294 967 295. La valeur par défaut est 200. Dans un scénario où le contrôleur Micro800 sert de maître de l’esclave RTU Modbus, pour envoyer une réponse complète, la valeur doit être limitée au temps requis par l’esclave. |
Pause de diffusion | Indique le laps de temps après la diffusion des données. La valeur est comprise entre 0 et 4 294 967 295. La valeur par défaut est 200. |
Entre les trames (délai/temps dépassé) | Indique le délai après une demande de transmission. La valeur est comprise entre 0 et 4 294 967 295. La valeur par défaut est 0. |
Pré-délai RTS | Indique le laps de temps avant une demande de transmission. Cette option est disponible lorsque Média est défini sur RTS32 et que Ligne de contrôle est définie sur RTS/CTS .La valeur est comprise entre 0 et 4 294 967 295. La valeur par défaut est 0. Cette option est disponible lorsque Média est défini sur RS232 et que Ligne de contrôle est définie sur RTS/CTS . |
Post-délai RTS | Indique le laps de temps après une demande de transmission. Cette option est disponible lorsque Média est défini sur RTS32 et que Ligne de contrôle est définie sur RTS/CTS .La valeur est comprise entre 0 et 4 294 967 295. La valeur par défaut est 0. Cette option est disponible lorsque Média est défini sur RS232 et que Ligne de contrôle est définie sur RTS/CTS . |
Fournir une réponse