Fermeture du port série
Fermez le port série pour mettre fin aux communications entrantes sur le port série vers le contrôleur. Après la fermeture du port série, la page affiche uniquement la liste
Pilote
.Pour fermer le port série, procédez comme suit :
- Dans l’Organisateur de projets, double-cliquez sur le contrôleur pour ouvrir son espace de travail applicatif.
- Dans l'arborescence duContrôleur, sélectionnezPort série.
- Dans la listePilote, cliquez surEteindre.
Fournir une réponse