Page de configuration Modem radio DF1

Utilisez les informations de ce tableau pour configurer un modem radio DF1.
Paramètres de configuration Modem radio DF1
Paramètre
Description
Média
Indique le type de média pris en charge :
RS232
.
Ligne de contrôle
Indique le type de contrôle de flux utilisé pour la communication.
  • Sélectionnez
    Pas de contrôle de flux
    pour une communication point à point directe sans modem.
  • Sélectionnez
    Semi-duplex sans porteuse continue (RTS/CTS)
    si le maître et l'esclave utilisent tous deux des modems semi-duplex.
  • Sélectionnez
    Semi-duplex avec contrôle de flux DCD
    pour permettre aux contrôleurs
    Micro800
    d’utiliser la ligne DCD (Détection de porteuse de données, Data Carrier Detect) pour prendre en charge le protocole modem radio DF1.
Détection d’erreur
Indique le schéma de détection d’erreur pour la transmission de messages.
  • Lorsque vous sélectionnez
    BCC
    , le contrôleur envoie et accepte les messages finissant par un octet de caractère de contrôle de bloc (BCC).
  • Lorsque vous sélectionnez
    CRC
    , le contrôleur envoie et accepte des messages avec un contrôle de redondance cyclique (CRC) à deux octets.
CRC
est l’option par défaut.
Délai de prétransmission
Indique le délai avant que le contrôleur
Micro800
n’envoie le paquet.
La valeur est comprise entre 0 et 65 535. La valeur par défaut est 0.
Délai de désactivation RTS
Indique le délai qui s’écoule entre la fin d’une transmission et l’abandon du RTS (Ready To Send). Ce paramètre est disponible lorsque
Semi-duplex sans porteuse continue (RTS/CTS)
est sélectionné pour
Ligne de contrôle
.
La valeur est comprise entre 0 et 32 767. La valeur par défaut est 0.
Délai d'envoi RTS
Indique le délai qui s’écoule entre l’activation du RTS et le début d’une transmission. Ce paramètre est disponible lorsque
Semi-duplex sans porteuse continue (RTS/CTS)
est sélectionné pour
Ligne de contrôle
.
La valeur est comprise entre 0 et 32 767. La valeur par défaut est 0.
Délai d’attente DCD
Indique le délai à attendre pour que la DCD baisse avant de renvoyer des erreurs. Cette option est disponible lorsque
Ligne de contrôle
est définie sur
Semi-duplex avec contrôle de flux DCD
.
La valeur est comprise entre 0 et 8 191. La valeur par défaut est 0.
Activer le stockage et la transmission
Active ou désactive la fonction de stockage et de transmission lors de la réception d'un message.
Type de stockage et de transmission
Indique le type de stockage et de transmission.
  • Sélectionnez
    Statique
    pour configurer le type de stockage et de transmission directement dans le tableau.
  • Sélectionnez
    Dynamique
    pour configurer le type de stockage et de transmission en sélectionnant une variable dans le sélecteur de variable.
Les types de données des variables pris en charge sont :
  • Tableau BOOL à 256 éléments
  • Tableau DWORD à 8 éléments
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal