Page de configuration Esclave semi-duplex DF1

Utilisez les informations du tableau suivant pour configurer un esclave semi-duplex DF1.
Paramètres de configuration Esclave semi-duplex DF1
Paramètre
Description
Média
Indique le type de média pris en charge.
Les options disponibles sont
RS232
et
RS485
.
RS232
est l'option par défaut.
Ligne de contrôle
Indique le type de contrôle de flux utilisé pour la communication.
  • Sélectionnez
    Pas de contrôle de flux
    pour une communication point à point directe sans modem.
  • Sélectionnez
    Semi-duplex sans porteuse continue (RTS/CTS)
    si le maître et l'esclave utilisent tous deux des modems semi-duplex.
Détection d’erreur
Indique le schéma de détection d’erreur pour la transmission de messages.
  • Lorsque vous sélectionnez
    BCC
    , le contrôleur envoie et accepte les messages finissant par un octet de caractère de contrôle de bloc (BCC).
  • Lorsque vous sélectionnez
    CRC
    , le contrôleur envoie et accepte des messages avec un contrôle de redondance cyclique (CRC) à deux octets.
CRC
est l’option par défaut.
Suppression EOT
Détermine s’il faut activer la suspension de la réponse à l’aide d’un EOT lorsque le maître interroge l'esclave.
L’activation de la suppression EOT réduit le nombre de transmissions modem à partir de l'esclave, ce qui est important dans les applications d’énergie solaire, mais amènera également le maître à considérer l'esclave comme inactif.
Détection de paquets dupliqués
Détermine comment les messages dupliqués sont traités.
  • Cochez
    Détection de paquets dupliqués
    pour ignorer les messages en double.
  • Décochez
    Détection de paquets dupliqués
    pour accuser réception des messages en double.
La
Détection de paquets dupliqués
est cochée par défaut.
Temporisation de l'interrogation
Indique la durée pendant laquelle l'esclave anticipera une interrogation du maître suite à l’activation d’une instruction MSG.
La durée est appliquée lorsque l’esclave initie une instruction MSG.
La valeur est comprise entre 0 et 32 767, chaque incrément d’unité représentant 20 millisecondes. La valeur par défaut est
3 000
.
Relances de messages
Indique le nombre de tentatives d’un esclave pour renvoyer un paquet de messages sans accusé de réception (ACK) du maître.
Le paramètre peut être utilisé dans des environnements bruyants où les paquets de messages peuvent être corrompus lors de la transmission.
La valeur est comprise entre 0 et 127. La valeur par défaut est 3.
Délai de prétransmission
Indique le délai avant que le contrôleur
Micro800
n’envoie le paquet.
La valeur est comprise entre 0 et 65 535. La valeur par défaut est 0.
Délai de désactivation RTS
Indique le délai qui s’écoule entre la fin d’une transmission et l’abandon du RTS (Ready To Send). Ce paramètre est disponible lorsque
Semi-duplex sans porteuse continue (RTS/CTS)
est sélectionné pour
Ligne de contrôle
.
La valeur est comprise entre 0 et 32 767. La valeur par défaut est 0.
Délai d'envoi RTS
Indique le délai qui s’écoule entre l’activation du RTS et le début d’une transmission. Ce paramètre est disponible lorsque
Semi-duplex sans porteuse continue (RTS/CTS)
est sélectionné pour
Ligne de contrôle
.
La valeur est comprise entre 0 et 32 767. La valeur par défaut est 0.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal