Configuration Maître semi-duplex DF1
Utilisez les informations du tableau suivant pour configurer un maître semi-duplex DF1.
Paramètre | Description |
|---|---|
Média | Indique le type de média pris en charge. Les options disponibles sont RS232 et RS485 . RS232 est l'option par défaut. |
Ligne de contrôle | Indique le type de contrôle de flux utilisé pour la communication.
|
Détection d’erreur | Indique le schéma de détection d’erreur pour la transmission de messages.
CRC est l’option par défaut. |
Mode d'interrogation | Indique le mode d’interrogation.
|
Détection de paquets dupliqués | Détermine comment les messages dupliqués sont traités.
La Détection de paquets dupliqués est cochée par défaut. |
Délai d'expiration de l'accusé de réception | Indique la durée pendant laquelle le contrôleur attend un accusé de réception après la transmission d'un message. La valeur est comprise entre 0 et 32 767, chaque incrément d’unité représentant 20 millisecondes. La valeur par défaut est 50 (50 * 20 millisecondes, 1 000 millisecondes ou 1 seconde). |
Délai d'expiration du message de réponse | Indique la temporisation du canal. Si le canal envoie un message et n'obtient pas de réponse au cours de la période de temporisation spécifiée, le canal tente de rétablir les communications. La valeur est comprise entre 0 et 65 535. La valeur par défaut est 5. |
Relances de messages | Indique le nombre de tentatives d’un esclave pour la retransmission d’un paquet de messages sans accusé de réception (ACK) de l’appareil principal. Le paramètre peut être utilisé dans des environnements bruyants où les paquets de messages peuvent être corrompus lors de la transmission. La valeur est comprise entre 0 et 127. La valeur par défaut est 3. |
Délai de prétransmission | Indique le délai avant que le contrôleur Micro800 n’envoie le paquet.La valeur est comprise entre 0 et 65 535. La valeur par défaut est 0. |
Délai de désactivation RTS | Indique le délai qui s’écoule entre la fin d’une transmission et l’abandon du RTS (Ready To Send). Ce paramètre est disponible lorsque Semi-duplex sans porteuse continue (RTS/CTS) est sélectionné pour Ligne de contrôle .La valeur est comprise entre 0 et 32 767. La valeur par défaut est 0. |
Délai d'envoi RTS | Indique le délai qui s’écoule entre l’activation du RTS et le début d’une transmission. Ce paramètre est disponible lorsque Semi-duplex sans porteuse continue (RTS/CTS) est sélectionné pour Ligne de contrôle .La valeur est comprise entre 0 et 32 767. La valeur par défaut est 0. |
Plages d'interrogation | Indique une plage continue d’intervalles avec laquelle l'esclave interroge les données. Elle est disponible lorsque le Mode d’interrogation est défini sur Standard .Vous pouvez définir une plage d'interrogation prioritaire et une plage d'interrogation normale en fournissant les adresses de station des appareils à interroger. Les esclaves se trouvant dans la plage d'interrogation prioritaire sont interrogés plus souvent que les esclaves dans la plage d'interrogation normale. La Taille normale du groupe d'interrogation spécifie les stations actives interrogées à partir de la liste des stations d'interrogation normales.La valeur est comprise entre 0 et 255. |
Fournir une réponse