Page de configuration Duplex intégral DF1

Utilisez les informations de ce tableau pour configurer un duplex intégral DF1.
Paramètres de configuration Duplex intégral DF1
Paramètre
Description
Média
Indique le type de média pris en charge. L’option disponible est
RS232
.
Ligne de contrôle
Indique le type de contrôle de flux utilisé pour la communication.
  • Sélectionnez
    Pas de contrôle de flux
    pour une communication point à point directe sans modem.
  • Sélectionnez
    Duplex intégral (RTS toujours activé)
    si le maître et l’esclave utilisent tous deux des modems en duplex intégral.
Détection d’erreur
Indique le schéma de détection d’erreur pour la transmission de messages.
  • Lorsque vous sélectionnez
    BCC
    , le contrôleur envoie et accepte les messages finissant par un octet de caractère de contrôle de bloc (BCC).
  • Lorsque vous sélectionnez
    CRC
    , le contrôleur envoie et accepte des messages avec un contrôle de redondance cyclique (CRC) à deux octets.
CRC
est l’option par défaut.
Réponses intégrées
Indique comment le contrôleur envoie des messages intégrés.
Si le contrôleur envoie un message et reçoit simultanément un message complet, il peut directement émettre un accusé de réception (ACK) ou un accusé de réception négatif (NAK) du dernier message reçu pendant la transmission en cours.
Il n’est pas nécessaire d’envoyer un message uniquement pour transmettre un ACK ou un NAK.
Les options sont les suivantes :
  • Après un message reçu
  • Activé sans condition
    - Option par défaut
Détection de paquets dupliqués
Détermine comment les messages dupliqués sont traités.
  • Cochez
    Détection de paquets dupliqués
    pour ignorer les messages en double.
  • Décochez
    Détection de paquets dupliqués
    pour accuser réception des messages en double.
La
Détection de paquets dupliqués
est cochée par défaut.
Délai d'expiration de l'accusé de réception
Indique la durée pendant laquelle le contrôleur attend un accusé de réception après la transmission d'un message.
La valeur est comprise entre 0 et 32 767, chaque incrément d’unité représentant 20 millisecondes.
La valeur par défaut est 50 (50 * 20 millisecondes, 1 000 millisecondes ou 1 seconde).
Relances NAK
Indique le nombre d'accusés de réception négatifs que le contrôleur peut recevoir en réponse à un message, avant d'interrompre la transmission.
La valeur est comprise entre 0 et 127. La valeur par défaut est 3.
Relances ENQ
Indique le nombre de demandes d'informations que le contrôleur envoie à la cible après une temporisation interne de l'accusé de réception. Si le contrôleur ne reçoit pas d'accusé de réception provenant de la cible, une autre demande est envoyée (envoyer ENQ) pour obtenir un accusé de réception avant de retransmettre intégralement le message d'origine.
La valeur est comprise entre 0 et 127. La valeur par défaut est 3.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal