Page de configuration Port série - ASCII

Utilisez la page de configuration ASCII pour effectuer les actions suivantes :
  • Configurez les paramètres communs des canaux ASCII.
  • Configurez les paramètres de contrôle du protocole du canal ASCII.
Les paramètres de configuration affichés varient en fonction de la sélection du contrôleur
Micro800
.
Paramètres de configuration ASCII
Paramètre
Description
Paramètres communs
Vitesse en bauds
Indique le débit en bauds en bits par seconde. Les options sont les suivantes :
  • 1200
  • 2400
  • 4800
  • 9600
  • 19200
  • 38400
La valeur par défaut est 19 200.
Parité
Répertorie l'utilisation du bit de parité dans les paquets de communication. Les options sont les suivantes :
  • Aucun
  • Impaire
  • Paire
La valeur par défaut est Aucun.
Contrôle du protocole
Média
Indique les types de médias pris en charge. Les options sont les suivantes :
  • RS232
  • RS485
Lorsque
Média
est défini sur
RS485
,
la ligne de contrôle
est définie par défaut sur
Pas de contrôle de flux
.
Ligne de contrôle
Répertorie les options de communication de la ligne de contrôle. Ces options sont disponibles lorsque
Média
est défini sur
RS232
.
Lorsque
Média
est défini sur
RS485
,
la ligne de contrôle
est définie par défaut sur
Pas de contrôle de flux
.
  • Pas de contrôle de flux
    - Option sélectionnée pour une communication point à point directe sans modem. Lorsque cette option est sélectionnée, les options suivantes ne sont pas disponibles :
    • Pré-délai RTS
    • Post-délai RTS
  • Duplex intégral (RTS toujours activé)
    - Option sélectionnée lors d'une utilisation avec des modems. Lorsque cette option est sélectionnée, les options suivantes ne sont pas disponibles :
    • Pré-délai RTS
    • Post-délai RTS
  • Semi-duplex sans porteuse continue (RTS/CTS)
    - Option sélectionnée lorsque le maître et l'esclave utilisent tous deux des modems semi-duplex. Lorsque cette option est sélectionnée, les options suivantes ne sont pas disponibles :
    • XON/XOFF
    • Mode Écho
Les options disponibles pour les contrôleurs 
Micro820
L20E,
Micro850
L50E et
Micro870
L70E sont les suivantes :
  • RS232 Pas de contrôle de flux
  • RS232 Duplex intégral (RTS toujours activé)
  • RS232 Semi-duplex sans porteuse continue (RTS/CTS)
  • RS485 Pas de contrôle de flux
Mode de suppression
Répertorie les options pour le caractère de suppression ASCII. Le mode affecte les caractères renvoyés en écho sur le périphérique à distance.
  • En mode
    CRT
    , à chaque occurrence d'un caractère de suppression, le contrôleur
    Micro800
    renvoie en écho trois caractères à l'appareil : retour arrière, espace et retour arrière. Ce principe couvre le caractère précédent sur le terminal.
  • En mode
    Ignorer
    , le caractère précédent est retiré du tampon de réception.
    Ignorer
    est l'option par défaut.
  • En mode
    Imprimante
    , à chaque occurrence d'un caractère de suppression, le contrôleur 
    Micro800
    renvoie en écho le caractère barre oblique, puis le caractère supprimé.
Bits de données
Indique le nombre de bits de données par caractère. Les options incluent
7
et
8
. 8 est l’option par défaut.
Bits d'arrêt
Indique le nombre de bits d'arrêt par caractère. Les options sont
1
et
2
. 1 est l’option par défaut.
Carac. ajoutés
Indique les caractères d'ajout définis pour le protocole ASCII et utilisés pour la transmission. La plage est comprise entre zéro et deux valeurs hexadécimales, séparées par une virgule.
0xFF
est une valeur réservée et peut signifier « aucun caractère ». Par exemple :
  • 0x0D 0x0A - 2 caractères, valeur par défaut
  • 0x0D,0xff - 1 caractère
  • 0x0D - 1 caractère
  • 0xff,0xff - aucun caractère
  • 0xff - aucun caractère
  • vide - aucun caractère
Carac. de terminaison
Indique les caractères de fin définis pour le protocole ASCII qui sont utilisés pour la réception. La plage est comprise entre zéro et deux valeurs hexadécimales, séparées par une virgule.
0xFF
est une valeur réservée et peut signifier « aucun caractère ». La valeur par défaut est 
0x0D,0x0A
.
XON/XOFF
Active ou désactive la fonction XON/XOFF. Elle est désactivée par défaut.
Mode Echo
Active ou désactive l’écho de caractères.
Lorsqu’il est activé, tous les caractères reçus sont renvoyés en écho à l’ordinateur exécutant
FactoryTalk Design Workbench
. Lorsque le contrôleur
Micro800
est connecté à un terminal, vous pouvez afficher les caractères saisis.
Elle est désactivée par défaut.
Pré-délai RTS
Indique le délai avant une demande de transmission.
La valeur est comprise entre 0 et 32 767, chaque incrément d’unité représentant 20 millisecondes. La valeur par défaut est 0.
Post-délai RTS
Indique le délai après une demande de transmission.
La valeur est comprise entre 0 et 32 767, chaque incrément d’unité représentant 20 millisecondes. La valeur par défaut est 0.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal