Sauvegarde des fichiers de projet sur un module LCD
Le module 2080-LCD fonctionne comme un module de mémoire de sauvegarde pour les contrôleurs
Micro810
LC10.Pour écrire des programmes utilisateur et des fichiers de fonction dans le module LCD, utilisez le bouton
Sauvegarder sur le module LCD
situé sur la page de configuration du Module LCD
. Le bouton est disponible lorsque le contrôleur Micro810
LC10 est en mode Programme à distance
.Conditions préalables
- Le contrôleurMicro800est en modeProgramme à distance.
Pour sauvegarder des fichiers de projet sur un module LCD
- Dans l’Organisateur de projets, double-cliquez sur le contrôleur pour ouvrir son espace de travail applicatif.
- Dans l'Arborescence du contrôleur, sélectionnezModule LCD.
- Sur la page de configurationModule LCD, sélectionnezSauvegarder sur le module LCD.
- DansModule mémoire, sélectionnezSauvegarder.
Fournir une réponse