Exportation et importation de l’adressage Modbus
Exportez ou importez des informations d’adressage Modbus de manière groupée en exportant ou en important un fichier CSV.
Le fichier CSV contient des informations sur les associations d’adresses Modbus, notamment le nom de variable, le type de données, l’adresse et l’adresse utilisée. Vous pouvez exporter ou importer jusqu’à 200 associations d’adressage Modbus. L’association d’adressage Modbus importée écrasera toutes les associations précédentes.
Fournir une réponse