Ajouter des adressage Modbus

Utilisez la page de configuration Adressage Modbus pour ajouter une valeur d'adresse Modbus à une variable dans le contrôleur Micro800. L’adressage Modbus prend en charge un maximum de 200 variables.
CONSEIL: Le nom du programme associé à la variable sélectionnée suit le nom de la variable. Par exemple, dans
CountDown@LD1
,
CountDown
est le nom de variable et
LD1
le nom du programme.
Pour ajouter des adressages Modbus
  1. Dans l’
    Organisateur de projets
    , double-cliquez sur le contrôleur pour ouvrir son espace de travail applicatif.
  2. Dans l'arborescence du
    Contrôleur
    , sélectionnez
    Adressage Modbus
    .
  3. Dans la grille
    Adressage Modbus
    , sélectionnez le bouton Parcourir ou double-cliquez sur
    Sélectionner une variable
    .
  4. Dans le sélecteur de variables, recherchez et sélectionnez la variable, puis sélectionnez
    Sélectionner
    .
    CONSEIL: Pour supprimer un adressage Modbus, dans la grille
    Adressage Modbus
    , cliquez avec le bouton droit sur la variable, puis sélectionnez
    Supprimer
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal