Allocation de mémoire

La section suivante présente la mémoire du contrôleur
Micro800
dans
FactoryTalk Design Workbench
, et comprend des exemples.
  • Pour les fichiers de données, un mot est équivalent à 16 bits de mémoire.
  • Pour les fichiers programme, un mot est l'équivalent d'une instruction de logique à relais avec un opérande.
Exemples de fichiers de données
Fichier de données
Est égal à
Un élément de fichier de données entières
Un mot utilisateur
Un élément de fichier de mot long
Deux mots utilisateur
Un élément de fichier de données de temporisateur
Trois mots utilisateur
Exemples de fichiers programme
Fichier programme
Consomme
Chaque instruction XIC avec un opérande
Un mot utilisateur
Chaque instruction EQU avec deux opérandes
Deux mots utilisateur
Chaque instruction ADD avec trois opérandes
Trois mots utilisateur
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal