Fichiers de fonction

Les fichiers de fonction n'utilisent pas de mémoire utilisateur.
Chaque élément de données d’entrée ou de sortie consomme environ trois mots utilisateur en raison de la surcharge du forçage d’E/S. En raison de la taille limitée de la mémoire utilisateur du contrôleur, bien que le contrôleur prenne en charge jusqu’à 256 éléments dans un fichier, la création d’un fichier de 256 éléments peut ne pas être possible.
Au total, le contrôleur
Micro800
prend en charge 20 kilooctets de fichiers programme et de fichiers de données. La mémoire de données peut utiliser 10 000 mots maximum.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal