Utilisation de la mémoire par défaut
Un projet vide n’utilise pas de mémoire pour le code. Le paramètre de mémoire
Utilisée
indique 0 pour les étapes et la consommation de mémoire d’un projet vide. Un contrôleur Micro800
contient une certaine quantité de mémoire et d’étapes, car la portion de données contient :- Variables système
- E/S
- Mémoire réservée aux variables temporaires
- Mémoire réservée aux variables utilisateur ajoutées lors des modifications en ligne
Contrôleur | Consommation de mémoire | Étape |
|---|---|---|
Micro810 LC10 | 5 Ko | 456 |
Micro820 L20E 20 points | 14 Ko | 591 |
Micro850 L50E 24 points | 15 Ko | 657 |
Micro850 L50E 48 points | 15 Ko | 659 |
Micro870 L70E 24 points | 15 Ko | 657 |
Fournir une réponse