Ouvrir les pages de diagnostics

Utilisez le menu
Appareil
, le volet
Connexion
ou l’une des pages de configuration du contrôleur pour ouvrir les pages de diagnostic du contrôleur.
Conditions préalables
  • Le contrôleur est en ligne.
Pour ouvrir les pages de diagnostics
  • Effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Dans
      Connexion
      , sélectionnez le bouton Développer les informations dans le volet Connexion pour développer les informations du contrôleur, puis sélectionnez
      Diagnostiquer
      .
    • Dans l'
      Organisateur de projets
      , sélectionnez le contrôleur, puis dans le menu
      Appareil
      , sélectionnez
      Diagnostiquer
      .
    • Sélectionnez le bouton
      Diagnostiquer
      dans l’une des pages suivantes :
      • Démarrage
        (contrôleurs
        Micro810
        LC10)
      • Démarrage/Défauts
      • Port série
      • Ethernet
      • Carte mémoire
      • Module LCD
        (contrôleurs
        Micro810
        LC10)
      • Modules enfichables, 2080-SERIALISOL
      • Modules enfichables - 2080-MEMBAK-RTC2
      • Modules enfichables, 2080-DNET20
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal