Détails de la communication série pour les diagnostics

Les protocoles Modbus, Esclave DNP3 et Série CIP sont disponibles sur la page de diagnostics
Port série
.
  • RTU Modbus : Modbus est un protocole de communication maître-esclave en semi-duplex qui permet à un même maître de communiquer avec jusqu’à 247 appareils esclaves. Le maître de réseau Modbus lit et écrit les bits et les registres. Pour prendre en charge RTU Modbus, le port série doit être configuré en tant que RTU Modbus. Pour plus d’informations sur le protocole Modbus, consultez Spécifications du protocole Modbus.
  • Série CIP : Série CIP utilise les protocoles Duplex intégral DF1, Maître semi-duplex, Esclave semi-duplex et Modem radio. Il établit la connexion point à point entre deux appareils. Elle allie la transparence des données (spécification ANSI - X3.28-1976 de l'American National Standards Institute, sous-catégorie D1) à une transmission bidirectionnelle simultanée avec réponses intégrées (sous-catégorie F1). Les contrôleurs 
    Micro850
    L50E et
    Micro870
    L70E prennent en charge Série CIP via une connexion RS-232 avec des appareils externes, tels que des ordinateurs exécutant le logiciel
    RSLinx Classic
    ou d'autres contrôleurs prenant en charge Série CIP via Duplex intégral DF1, Maître semi-duplex, Esclave semi-duplex et Modem radio, comme les contrôleurs
    ControlLogix
    et
    CompactLogix
    disposant de ports série intégrés. Le pilote de port série peut être configuré comme
    Série CIP
    ,
    RTU Modbus
    ,
    Esclave DNP3
    ,
    ASCII
    ou
    Éteindre
    via la configuration de l'appareil.
  • Protocole CIP (Common Industrial Protocol) : Le protocole CIP est un protocole des couches de transport et d’application, utilisé pour l'envoi de messages sur les réseaux EtherNet/IP, ControlNet et DeviceNet et qui permet aux interfaces homme-machine de se connecter facilement à un contrôleur
    Micro850
    L50E ou
    Micro870
    L70E.
  • Esclave DNP3 : DNP3 signifie Distributed Network Protocol version 3. Il s'agit d'un protocole maître-esclave standard utilisé pour transférer des données vers un serveur tiers. Le protocole DNP3 peut être utilisé dans les communications point à point et point à multipoint et dans plusieurs stations esclaves (appelées, selon la terminologie DNP3, « esclaves » et correspondant à des PLC, RTU ou IED - Appareils électroniques intelligents).

Messages CIP explicites

Le protocole CIP est utilisé pour créer des messages explicites. La fonction Explicit Messaging (configuration, collecte de données et diagnostics) est utilisée pour transférer les données n'exigeant pas une mise à jour en continu. Les messages explicites sont pris en charge via les messages client CIP Generic du bloc de fonctions MSG_CIPGENERIC et via les messages client CIP Symbolic du bloc de fonctions MSG_CIPSYMBOLIC.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal