Codes d'état du scrutateur DeviceNet

Le module enfichable 2080-DNET20 ajoute la fonctionnalité DeviceNet à un contrôleur 
Micro820
L20E,
Micro850
L50E ou
Micro870
L70E.
Codes d'état du scrutateur DeviceNet
Valeur du statut
Description
65
Auto-scan actif (état scrutateur seul)
67
Réservé
68
Réservé
69
Réservé
70
Erreur de contrôle DUP MAC sur le scrutateur
71
Valeur non autorisée dans la liste de scrutation
72
L'appareil a arrêté de communiquer
73
L'appareil ne correspond pas à la liste de scrutation
74
Le scrutateur a détecté un dépassement des données
75
Trafic réseau non détecté
76
Trafic réseau non détecté pour le scrutateur
77
La taille des données renvoyées ne correspond pas à la liste de scrutation
78
L'appareil figurant dans la liste de scrutation n'est pas actif sur le sous-réseau
79
Le scrutateur n'a pas réussi à envoyer un message
80
Le scrutateur est en mode d'attente
81
Le scrutateur est en mode défaut
82
Fragment d'E/S hors séquence
83
L'appareil a refusé d'être initialisé
84
Appareil non encore initialisé
85
Taille de données incorrecte sur une connexion à cet appareil
86
L'appareil (esclave) est passé a l'état attente
87
Le maître partagé n'a pas d'esclave alloué
88
Le maître partagé n'a pas d'option requise allouée
89
Échec du chargement du programme portier
90
Scrutateur désactivé par l'utilisateur
91
Bus inactif sur le scrutateur
92
Aucune alimentation réseau détectée
93
Erreur CRC détectée sur un ou plusieurs blocs de configuration
94
Réservé
95
La mémoire Flash du scrutateur est en cours de mise à jour
96
Le port est en mode test
97
L'utilisateur avait arrêté le scrutateur
98
Erreur de type Esc, Débordement, Division par 0 ou autre erreur du processeur
99
Le chien de garde du scrutateur a expiré
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal