Effectuer des modifications en mode Exécuter

La Modification en mode Exécuter (Run Mode Change, RMC) permet d'apporter des modifications à des projets spécifiques sans interrompre le mode du contrôleur. Le mode RMC est disponible pour les projets utilisant les contrôleurs
Micro820
L20E,
Micro850
L50E et
Micro870
L70E.
Conditions préalables
Le contrôleur se trouve dans l’un des modes suivants après le téléchargement, le transfert ou la découverte d’un projet :
  • Programme à distance
  • Exécution à distance
    . Le contrôleur doit être exempt de défauts et ne doit pas être en mode Exécution fixe, Programme matériel, Défaut, Suspension ou Téléchargement.
Pour effectuer des modifications RMC
  1. Dans la barre d’outils RMC, sélectionnez l’icône du bouton Entrer en mode RMC pour accéder au mode RMC.
  2. Apportez les modifications selon les besoins.
  3. Téléchargez le projet vers le contrôleur en effectuant l’une des opérations suivantes :
    • Sélectionnez l’icône Finaliser le changement dans la barre d’outils RMC. pour télécharger le projet vers le contrôleur sans test. L’action de finalisation ne peut pas être annulée.
      Lorsque vous sélectionnez l’icône Finaliser le changement dans la barre d’outils RMC. pour finaliser les modifications :
      • Tout d’abord, toutes les éditions non testées ou non acceptées sont acceptées. Si une erreur de vérification se produit dans l’un de ces changements, le processus de finalisation sera arrêté.
      • Ensuite, s’il n’y a pas d’erreur de vérification, tous les changements RMC seront téléchargés vers le contrôleur.
      • Enfin, si le contrôleur est en mode
        Exécuter
        , les changements commenceront à s’exécuter.
    • Sélectionnez l’icône du bouton Tester les changements RMC pour assembler le Programme Unitaire, résoudre les erreurs ou les avertissements selon les besoins, puis sélectionner l’icône du bouton Accepter les changements dans la barre d’outils RMC. pour télécharger le projet vers le contrôleur.
    CONSEIL: Si vos changements n’ont pas été testés, acceptés ou finalisés avant la déconnexion du contrôleur, lorsque vous vous reconnectez au contrôleur, vous pouvez passer à l’étape précédente pour continuer à apporter les changements RMC.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal