Modification en mode Exécuter du contrôleur

La Modification en mode Exécuter (Run Mode Change, RMC) permet d'apporter des modifications à des projets spécifiques sans interrompre le mode du contrôleur. Le mode RMC est disponible pour les projets utilisant les contrôleurs
Micro820
L20E,
Micro850
L50E et
Micro870
L70E.
Pour entrer en mode RMC, assurez-vous que le contrôleur se trouve dans l’un des modes suivants après le téléchargement, le transfert ou la découverte d’un projet :
  • Programme à distance
  • Exécution à distance
    . Le contrôleur n’est pas en mode Exécution fixe, Programme matériel, Défaut, Suspension ou Téléchargement.
CONSEIL:
  • Les limites de mémoire pour RMC sont définies sur la page de configuration de la mémoire. Si les limites sont dépassées, vos modifications RMC ne peuvent pas être effectuées.
  • Le changement de nom d’un Programme Unitaire (Program Organization Unit, POU) en mode RMC crée un Programme Unitaire (Program Organization Unit, POU) dans la mémoire allouée de RMC.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal