Nom de variable et nom d'alias

Le nom d'alias est un paramètre facultatif qui définit un autre nom pour une variable globale ou locale. Utilisez l'éditeur de programmation pour référencer une variable existante à l'aide du nom de variable ou d'alias.
Lorsqu'un nom d'alias est affecté à une variable, le nom de variable et le nom d'alias apparaissent dans la grille des variables et le sélecteur de variables.
Dans l’exemple suivant :
  • Le nom d’alias
    Alias_test00
    est attribué à la variable
    _IO_EM_DO_00
    .
  • Le nom d’alias
    Alias_test01
    est attribué à la variable
    _IO_EM_DO_01
    .
Exemple de nom d’alias
Exemple de nom d’alias
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal