Mise à jour automatique des références pour les variables locales
Renommer une variable locale d'un programme
Micro800
met automatiquement à jour les références à la variable locale avec le nouveau nom. Le nouveau nom de la variable doit être unique dans le programme Micro800
.Les changements de nom automatiques se répercutent sur les références aux variables locales dans :
- Programmes unitaires de schémas à relais
- Programmes unitaires de diagrammes de bloc de fonctions
- Programmes unitaires de texte structuré
- Blocs de fonctions définis par l'utilisateur (UDFB) dans les programmes unitaires
- Fonctions définies par l'utilisateur (UDF) dans les programmes unitaires
- Configurations de contrôleur
- Adressage Modbus (contrôleursMicro820L20E,Micro850L50E etMicro870L70E)
- Adressage MicroLogix (contrôleursMicro850L50E etMicro870L70E)
- Adressage DNP3 (contrôleurs 2080-L70E-24QBBN et 2080-L70E-24QWBN)
- Journal de données (contrôleursMicro820L20E)
- Recette (contrôleursMicro820L20E)
Après avoir renommé une variable locale :
- Les références à la variable sont mises à jour avec le nouveau nom.
- Si la variable locale est utilisée dans un POU, un UDFB ou une UDF protégé(e) par un mot de passe et qui n'est pas encore ouvert(e), un message s’affiche pour indiquer qu'une protection par mot de passe est présente.
Fournir une réponse