Ajouter une variable

Utilisez la grille de variables pour :
  • Créer des variables.
  • Définir des valeurs dans un programme.
  • Afficher les paramètres de variables de fonctions ou de blocs de fonctions.
Les noms de variables doivent être uniques et sans doublon entre les colonnes
Nom
et
Alias
.
Pour ajouter une variable
  1. Dans l’
    Organisateur de projets
    , ouvrez la grille des variables globales ou locales.
  2. Dans la partie inférieure de la grille, effectuez l’une des opérations suivantes :
    • Cliquez avec le bouton droit sur la ligne, puis sélectionnez
      Ajouter une variable
      .
    • Double-cliquez sur
      Nouveau
      , entrez un nom pour la variable, puis sélectionnez
      Entrée
      .
  3. Spécifiez les valeurs pour d’autres paramètres de variables.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal