Paramètres des variables créées par déclaration rapide
Catégorie | Paramètre | Description |
|---|---|---|
Nom | Préfixe | Première partie du nom de la variable qui apparaît avant la valeur numérique Les conventions de dénomination sont les suivantes :
|
De | Valeur de départ pour la première variable La valeur De doit être inférieure à la valeur À .La valeur est comprise entre 0 et 99 998. | |
Pour | Valeur de fin pour la dernière variable La valeur À doit être supérieure à la valeur De .La valeur est comprise entre 1 et 99 999. | |
Suffixe | Dernière partie du nom de la variable qui apparaît après la valeur du numéro Les conventions de dénomination sont les suivantes :
| |
Attributs | Type de données | Type de la variable Les types pris en charge sont les suivants :
Pour plus d’informations sur les types de données, reportez-vous à Présentation des types de données. |
Direction | Rôle de la variable en tant qu’entrée, sortie ou interne Les options sont les suivantes :
Ce paramètre est disponible pour les variables locales des fonctions définies par l’utilisateur ou des blocs de fonctions définis par l’utilisateur. | |
Taille de chaîne | Longueur d’une variable de chaîne qui s’applique au type de données STRING La taille est comprise entre 1 et 255. |
Fournir une réponse