Créer des variables à l'aide de la déclaration rapide
Utilisez la
Déclaration rapide
pour créer des variables locales ou globales de manière groupée. Les paramètres suivants sont les mêmes pour les variables créées à l’aide de la Déclaration rapide
:- Préfixe du nom de la variable
- Suffixe du nom de la variable
- Type de données
- Taille de chaîne
- Direction (disponible pour les variables locales des fonctions définies par l’utilisateur ou des blocs de fonctions définis par l’utilisateur)
Pour créer des variables à l'aide de la déclaration rapide
- Dans la grille des variables, cliquez avec le bouton droit n’importe où, puis sélectionnezDéclaration rapide.
- Configurez la numérotation, le nom et les attributs des variables globales ou locales.Les variables créées et leurs attributs apparaissent dans la grilleAperçu.
- SélectionnezAjouter.
Fournir une réponse