Ajouter des commentaires au niveau des bits à une variable

Les commentaires au niveau des bits sont créés dans la grille des variables et affichés avec le nom de la variable dans l’éditeur de programmation. Les commentaires sont stockés dans le projet du contrôleur et enregistrés en texte brut.
Pour ajouter des commentaires au niveau des bits à une variable
  1. Dans la grille des variables globales ou locales, localisez la variable à laquelle vous souhaitez ajouter les commentaires au niveau des bits.
  2. Dans la colonne
    Commentaire
    , saisissez les commentaires au niveau des bits, puis sélectionnez la touche
    Entrée
    .
    Dans l’éditeur de programmation, après avoir affecté une variable avec des commentaires au niveau des bits à un élément, les commentaires apparaissent au-dessus de la variable ou sous forme d’info-bulle.
    CONSEIL: Pour supprimer des commentaires au niveau des bits, dans la colonne
    Commentaire
    , supprimez-les, puis sélectionnez la touche
    Entrée
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal