Modules enfichables fournis indépendamment
Chaque version de
FactoryTalk Design Workbench
inclut un ensemble de modules enfichables pour les contrôleurs Micro800
pouvant être ajoutés au contrôleur et configurés à l'aide de l'espace de travail de configuration de modules FactoryTalk Design Workbench
.Certains modules enfichables sont publiés et disponibles indépendamment de la version logicielle. Ils sont livrés avec un package de support qui, une fois installé, met à jour le logiciel
FactoryTalk Design Workbench
.Une fois que vous avez ajouté un module enfichable fourni indépendamment, il est disponible dans le
Gestionnaire de projet
sous le nœud Module enfichable
. La configuration des modules enfichables fournis indépendamment suit la même procédure que celle des autres modules enfichables dans FactoryTalk Design Workbench
.Fournir une réponse