Suppression d'un module enfichable du contrôleur
Lorsque vous supprimez un module enfichable, les variables d'entrée et de sortie sont également supprimées de la configuration du contrôleur.
Après la suppression d’un module enfichable, mettez à jour les programmes unitaires, les définitions d’interruption, les adressages Modbus, les adressages MicroLogix et les adressages DNP3 du projet qui utilisent les variables d’entrée et de sortie du module enfichable.
Pour supprimer un module enfichable du contrôleur
- Dans l’Organisateur de projets, accédez à .
- DansModule enfichable, faites un clic droit sur le module, puis sélectionnezSupprimer.
Après la suppression d’un module enfichable, les numéros d’emplacement des autres modules enfichables ne changent pas.
Fournir une réponse