Ajout d'un module enfichable au contrôleur
Utilisez des modules enfichables pour étendre les contrôleurs
Micro800
pour obtenir des E/S, des communications, une mémoire de sauvegarde et des fonctionnalités spécialisées supplémentaires.Pour ajouter un module enfichable au contrôleur
- Dans l’Organisateur de projets, accédez à .
- Cliquez avec le bouton droit surModule enfichable, puis sélectionnezNouveau module.
- DansAjouter un module, sélectionnez un module enfichable, puis sélectionnezAjouter.
- DansDéfinition des appareils, configurez les paramètres d’emplacement, de version et de défaut du contrôleur, puis sélectionnezOK.CONSEIL: Pour ouvrir la page de configuration d'un module enfichable, dans l'Organisateur de projets, double-cliquez sur<plug-in-ID>.
Fournir une réponse