Association d'un axe PTO et d'un axe retour codeur

Associez un axe PTO intégré à un axe de retour pour permettre à l’axe retour codeur d’effectuer les actions suivantes :
  • Utilisez les paramètres de l’axe PTO associé.
  • Servir de retour pour l’axe PTO associé existant.
Après avoir associé un axe PTO et un axe retour codeur, les paramètres pour l’axe retour codeur passent en lecture seule.
Conditions préalables
  • Ajoutez un 2080-MOT-HSC au projet du contrôleur.
  • Configurez un axe PTO intégré.
Pour associer un axe PTO et un axe retour codeur
  1. Dans l’
    Organisateur de projets
    , accédez à
    Configurations d’E/S
    Module enfichable
    .
  2. Ouvrez la page
    2080-MOT-HSC
    de l'une des manières suivantes :
    • Double-cliquez sur
      2080-MOT-HSC
      .
    • Sélectionnez
      2080-MOT-HSC
      , puis sélectionnez la touche
      Entrée
      .
  3. Sur la page 2080-MOT-HSC, sélectionnez
    Configuration
    .
  4. Dans la liste
    Activer le module enfichable avec
    , sélectionnez
    Axe retour codeur
    .
    Sous
    Configuration
    , le nœud
    Axe retour codeur
    est créé.
  5. Sur la page
    2080-MOT-HSC
    , sélectionnez
    Axe de retour
    .
  6. Sur la page page de configuration FBAxis
    <x>
    - Général
    , dans la liste
    Associer à
    , sélectionnez un axe.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal