Restaurer les programmes et les fichiers de projet à partir du module mémoire
Utilisez le bouton
Restaurer à partir du module mémoire
sur Page de configuration du module enfichable 2080-MEMBAK-RTC2 pour restaurer les programmes utilisateur et les fichiers du projet du contrôleur à partir du module enfichable 2080-MEMBAK-RTC2.Conditions préalables
- Le module enfichable 2080-MEMBAK-RTC2 est détecté.
- Le contrôleur est en modeProgramme à distance.
- Le projet est stocké dans le module enfichable 2080-MEMBAK-RTC2.
Pour restaurer les programmes et les fichiers de projet à partir du module mémoire
- Dans l’Organisateur de projets, accédez à , puis double-cliquez sur2080-MEMBAK-RTC2.
- Sur la page2080-MEMBAK-RTC2, sélectionnezModule mémoire.
- Dans la page de configurationModule mémoire, sélectionnezRestaurer à partir du module mémoire.
- DansModule mémoire, sélectionnezRestaurer.
- SélectionnezFermer.
Fournir une réponse