Sauvegarder les programmes et les fichiers de projet sur le module mémoire

Utilisez le bouton
Sauvegarder sur le module mémoire
sur le Page de configuration du module enfichable 2080-MEMBAK-RTC2 pour sauvegarder les programmes utilisateur et les fichiers du projet du contrôleur sur le module enfichable 2080-MEMBAK-RTC2.
Conditions préalables
  • Le module enfichable 2080-MEMBAK-RTC2 est détecté.
  • Le contrôleur est en mode
    Programme à distance
    .
Pour sauvegarder les programmes et les fichiers de projet sur le module mémoire
  1. Dans l’
    Organisateur de projets
    , accédez à
    Configurations d’E/S
    Module enfichable
    , puis procédez comme suit :
    • Double-cliquez sur
      2080-MEMBAK-RTC2
      .
    • Sélectionnez
      2080-MEMBAK-RTC2
      , puis sélectionnez la touche
      Entrée
      .
  2. Sur la page
    2080-MEMBAK-RTC2
    , sélectionnez
    Module mémoire
    .
  3. Sur la page de configuration
    Module mémoire
    , sélectionnez
    Sauvegarder sur le module mémoire
    .
  4. Dans
    Module mémoire
    , sélectionnez
    Sauvegarder
    .
  5. Sélectionnez
    Fermer
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal