Remplacer un module d'extension
Procédez comme suit pour remplacer un module d’extension par un autre dans un projet de contrôleur.
Conditions préalables
- Pour remplacer un module à l’aide du menuRemplacer le module, au moins un module doit être ajouté au contrôleur.
- Pour remplacer un module à l’aide du menuNouveau module, au moins deux modules doivent être ajoutés au contrôleur et le module que vous souhaitez remplacer ne doit pas se trouver dans le dernier emplacement.
Pour remplacer un module d'extension
- Effectuez l'une des opérations suivantes :
- Pour remplacer un module d’extension à l’aide du menuRemplacer le module
- Dans l’Organisateur de projets, accédez à .
- DéveloppezExtensions, cliquez avec le bouton droit sur le module à remplacer, puis sélectionnezRemplacer le module.
- DansAjouter un module, sélectionnez le nouveau module, puis sélectionnezAjouter.
- DansDéfinition des appareils, configurez les paramètres selon les besoins, puis sélectionnezOK.
- Pour remplacer un module d’extension à l’aide du menuNouveau module
- Dans l’Organisateur de projets, accédez à .
- DéveloppezExtensions, cliquez avec le bouton droit sur le module à remplacer, puis sélectionnezSupprimer.
- DansAvertissement, sélectionnezNON.
- DansExtensions, cliquez avec le bouton droit surDisponible, puis sélectionnezNouveau module.
- DansAjouter un module, sélectionnez le nouveau module, puis sélectionnezAjouter.
- DansDéfinition des appareils, configurez les paramètres selon les besoins, puis sélectionnezOK.
Fournir une réponse