Modules d'extension fournis indépendamment

Chaque version de
FactoryTalk Design Workbench
inclut un ensemble de modules d’extension pour les contrôleurs
Micro850
L50E et
Micro870
L70E. Vous pouvez ajouter les modules d’extension aux contrôleurs et les configurer à l’aide de l’espace de travail du contrôleur.
Certains modules d'extension sont publiés et disponibles indépendamment de la version logicielle, et s'accompagnent d'un package de prise en charge qui, une fois installé, met à jour le logiciel
FactoryTalk Design Workbench
.
Une fois que vous avez ajouté un module d’extension fourni indépendamment, il est disponible dans l’
Organisateur de projets
sous le nœud
Extension
. La configuration et la gestion des modules d’extension fournis indépendamment suivent la même procédure que celle des autres modules d’extension.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal