Ajouter un appareil Ethernet

Utilisez l’
Organisateur de projets
pour ajouter un appareil Ethernet à un projet.
Pour ajouter un appareil Ethernet
  1. Dans l'
    Organisateur de projet
    , développez
    Configurations d’E/S
    .
  2. Cliquez avec le bouton droit sur
    Ethernet
    , puis sélectionnez
    Ajouter un appareil
    .
  3. Dans
    Ajouter un appareil
    , sélectionnez un appareil, puis sélectionnez
    Ajouter
    .
  4. Dans
    Définition des appareils
    , configurez les paramètres, puis sélectionnez
    OK
    .
    Un nœud
    <device-name>
    est créé sous
    Ethernet
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal