Paramètres d’un appareil Ethernet
Après l’ajout d’un appareil Ethernet, un nœud
<device-name>
est créé sous Ethernet
dans l’Organisateur de projets
. Pour afficher et configurer les appareils Ethernet, effectuez l’une des actions suivantes :- Double-cliquez sur le nœud.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nœud, puis sélectionnezPropriétés.
Les paramètres affichés sur la page
<device-catalog-number: device-name>
varient en fonction du type d’appareil ajouté.Paramètre | Description |
|---|---|
Informations - Présentation | Affiche :
|
Paramètres dans la boîte de dialogue Définition des appareils | |
Type d'appareil | Affiche le numéro de catalogue de l’appareil ajouté. Cette valeur est en lecture seule. |
Nom | Affiche le nom de l’appareil que vous avez saisi. Le nom doit être unique. N'attribuez pas le type de l'appareil comme nom, car c’est un mot réservé. Nous vous recommandons d’associer un numéro au type d’appareil. Par exemple, powerflex523_1. |
Description | Affiche les informations supplémentaires sur l’appareil. Elles sont facultatives. |
Adresse Ethernet | Indique l’adresse IP de l'appareil ajouté. L’adresse par défaut est 1.1.1.1. |
Version | Affiche la version de l’appareil, constituée d’un numéro de version majeure suivi d’un numéro de version mineure.
|
Détrompage électronique | Affiche l’option de détrompage électronique sélectionnée. Le détrompage électronique réduit le risque d’utiliser un appareil incorrect dans le système de contrôle en comparant l’appareil spécifié dans le projet avec l’appareil installé. Les options disponibles varient en fonction du type d’appareil sélectionné :
|
Mode | Indique le mode de fonctionnement de l’appareil. Les options incluent :
Le paramètre est disponible pour le type d’appareil PowerFlex® 525-EENET et PowerFlex 525-E2P. |
Puissance nominale du variateur | Présente la puissance nominale et les classes de tension globale du variateur. Cette option est disponible lorsque vous sélectionnez un variateur PowerFlex . |
Configuration - Connexion | |
Intervalle entre trames requis | Indique la fréquence de mise à jour de la connexion. La connexion transfère les données vers ou depuis l'appareil à la fréquence spécifiée au moins. La valeur est comprise entre 5 et 9 999,9. La valeur par défaut est 20,0. La plage de Kinetix® 5100 est comprise entre 5 et 3 200.Le paramètre est configurable lorsque le contrôleur est en ligne. |
Connexion Unicast sur EtherNet/IP | Détermine s’il convient d’utiliser une connexion Unicast sur EtherNet/IP ou des connexions Multicast. Le paramètre est configurable lorsque le contrôleur est en ligne. |
Bloquer le module | Détermine s'il faut bloquer la connexion au module. Le paramètre est configurable lorsque le contrôleur est en ligne. |
Défaut majeur sur le contrôleur si la connexion échoue en mode Exécuter | Permet au contrôleur de vérifier la communication de Classe 1 avec le dispositif lors du passage du mode Programme au mode Exécuter . Si une connexion est établie, le contrôleur passe en mode Exécuter . Sinon, le défaut 0xF8A4 se produit. |
Connexion - Défaut de connexion | Affiche les informations sur le défaut de connexion, le cas échéant, quand vous êtes en ligne. |
Configuration - Configuration de communication | |
Format de communication | Indique le format de communication de l’appareil. Ce paramètre est disponible pour les appareils génériques. Le format de communication sélectionné pour un module d’E/S détermine la façon dont le module communique avec le contrôleur, les pages de configuration disponibles, la structure de balise et la méthode de configuration utilisée pour configurer le module. Plus précisément, le format de communication détermine :
|
Fournir une réponse