Comportements de verrouillage et exemples
Le contrôleur peut détecter les impulsions « Actives » (front montant) et « Inactives » (front descendant).
- Lorsqu’un verrouillage est activé alors qu'un frontMontantest configuré, le contrôleur recherche une impulsion « Active ».
- Lorsque le verrouillage est activé alors qu'un frontDescendantest configuré, le contrôleur recherche une impulsion « Inactive ».
Comportement d'un front montant
L'image d'entrée est normalement « Désactivée » (0) et s'« Active » (1) pour une scrutation. La section suivante résume les événements se produisant lorsqu'une entrée mémorisée est activée alors qu'un front
Montant
est configuré.- Lorsqu’un signal externe est détecté, le contrôleur « verrouille » l'événement mais l'image d'entrée reste « Inactive ».
- Lors de la scrutation d'entrée suivant l'« événement de verrouillage », l'image d'entrée est « Activée ».
- L'image d'entrée reste activée pour la scrutation de contrôleur suivante.
- Lors de la scrutation d'entrée suivante à la suite de la scrutation pendant laquelle l'image d'entrée a été « Activée », l'image d'entrée est « Inactivée ».
IMPORTANT:
Lorsqu’une entrée est configurée pour le comportement de verrouillage, la valeur du fichier d’entrée ne reflète pas l’entrée externe. Lorsqu’elle est configurée pour le comportement de
Front montant
, la valeur du fichier d’entrée est normalement « Désactivée ». Lorsqu’une impulsion de front montant est détectée, la valeur du fichier d’entrée est « Active » pour une scrutation.
CONSEIL:
Dans les exemples suivants, la zone grise représente le retard du filtre d’entrée.
Exemple 1 : Comportement d'un front montant
Comportement d'un front montant

Exemple 2 : Comportement d'un front montant
Comportement d'un front montant

Comportements des fronts descendants
L'image d'entrée est normalement « Désactivée » (0) et s'« Active » (1) pour une scrutation. La section suivante résume les événements se produisant lorsqu'une entrée mémorisée est activée alors qu'un front
Descendant
est configuré.- Lorsqu’un signal externe est détecté, le contrôleur « verrouille » l'événement mais l'image d'entrée reste « Activée ».
- Lors de la scrutation d'entrée suivante à la suite de l’« événement de verrouillage », l'image d'entrée est « désactivée ».
- L'image d'entrée reste désactivée pour la scrutation de contrôleur suivante.
- Lors de la scrutation d'entrée suivante à la suite de la scrutation pendant laquelle l'image d'entrée a été « désactivée », l'image d'entrée est « activée ».
IMPORTANT:
Lorsqu’une entrée est configurée pour le comportement de verrouillage, la valeur du fichier d’entrée ne reflète pas l’entrée externe. Lorsqu'elle est configurée pour le comportement du front
Descendant
, la valeur du fichier d'entrée est normalement « activée » et se « désactive » pour une scrutation.
CONSEIL:
Dans les exemples suivants, la zone grise représente le retard du filtre d’entrée.
Exemple 3 : Comportement d'un front descendant
Comportement d'un front descendant

Exemple 4 : Comportement d'un front descendant
Comportement d'un front descendant

Fournir une réponse