Paramètres en ligne
Utilisez la boîte de dialogue
Paramètres en ligne
pour configurer les paramètres du contrôleur en matière de communication, de téléchargement, de transfert et de découverte d’appareils.Catégorie | Paramètre | Description |
|---|---|---|
Général | Utiliser le réseau cellulaire | Détermine s’il faut utiliser le réseau cellulaire pour le téléchargement et le transfert. Le paramètre par défaut est Non . |
Charger | Mode | Définit le mode du contrôleur lorsque le téléchargement est terminé. Le paramètre par défaut est Programme à distance . |
Connexion | Détermine s’il faut se connecter au contrôleur à la fin du téléchargement. Le paramètre par défaut est Se connecter . | |
Valeur du projet | Détermine s’il faut télécharger les valeurs des variables. Le paramètre par défaut est Non . | |
Avertissement | Détermine s’il faut télécharger le projet de contrôleur qui contient des erreurs d’assemblage. Le paramètre par défaut est Oui . | |
Communication | Détermine s’il faut télécharger le projet lorsque les paramètres du pilote Ethernet, USB ou DF1 diffèrent entre le contrôleur et le projet. Le contrôleur ne peut pas établir automatiquement une connexion si vous téléchargez des configurations discordantes entre lui et le projet. Le paramètre par défaut pour Télécharger via Ethernet est Non .Ce paramètre s’applique lorsque vous utilisez le même pilote pour télécharger les paramètres du pilote correspondants pour Ethernet, USB ou DF1. Le paramètre par défaut pour Télécharger via Ethernet , Télécharger via USB ou Télécharger via port série est Non . | |
Sauvegarder | Connexion | Détermine s'il faut se connecter au contrôleur une fois le transfert terminé. Le paramètre par défaut est Se connecter . |
Valeur du projet | Détermine s’il faut transférer les valeurs des variables. Le paramètre par défaut est Non . | |
Découvrir | Découvrir | Détermine s'il faut se connecter au contrôleur et initier le débogage une fois la découverte terminée. Le paramètre par défaut est Se connecter . |
Fournir une réponse