Paramètres de l’affichage Informations du dispositif

Paramètre
Description
Nom court de la balise HART
Affiche le nom de balise du dispositif de terrain HART.
Texte utilisateur
Affiche des informations supplémentaires sur le dispositif de terrain HART (telles que la personne ayant effectué le dernier calibrage du dispositif) ou des références à la documentation.
Descripteur
Affiche des informations d’identification supplémentaires utilisées par le logiciel de gestion de l’usine ou des ressources.
Date de fabrication
Affiche la date, qui apparaît au format sélectionné pour votre ordinateur dans le
Panneau de configuration
à l’aide des paramètres
Région et Langue
.
Nom long de la balise HART
Affiche le dispositif de terrain HART et sa fonction dans l’usine.
Identité du dispositif
Affiche
Correspondance
ou
Discordance
pour indiquer si le dispositif physique et le profil ont le même ID fournisseur, le même type de dispositif et le même code produit.
Protection en écriture
Indique si le dispositif de terrain HART est protégé en écriture. Les valeurs valides sont
Oui
ou
Non
.
Lorsqu’un dispositif est protégé en écriture, certains paramètres ne peuvent pas être modifiés à l’aide de la communication HART.
Fabricant
Affiche le nom du fabricant du dispositif.
  • Si le nom est supérieur à 37 caractères, la chaîne est tronquée et les caractères
    ...
    sont ajoutés à la fin. Placez le curseur sur la chaîne pour afficher le nom complet.
  • Si aucun fichier EDS n’existe pour le type de dispositif, le code d’identification du fabricant est récupéré et se trouve dans un tableau statique. Si l’entrée n’existe pas dans le tableau statique,
    Fournisseur inconnu <0x00??>
    s’affiche, où
    ??
    est le code du fabricant HART.
Type de dispositif
Affiche le nom du produit.
  • Si le nom est supérieur à 37 caractères, la chaîne est tronquée et les caractères
    ...
    sont ajoutés à la fin. Placez le curseur sur la chaîne pour afficher le nom complet.
  • Si aucun fichier EDS n’existe pour le type de dispositif,
    Type de dispositif inconnu <0x????>
    s’affiche, où
    ????
    est la valeur du code du produit.
Classification
Affiche la classe du dispositif général.
ID de dispositif
Affiche un numéro représentant l’ID du dispositif. L’ID du dispositif est un numéro de série unique attribué par le fabricant.
Numéro d’assemblage final
Affiche un numéro d’identification des matériaux et des composants électroniques formant le dispositif de terrain. Ce numéro change habituellement lorsque les composants électroniques ou d’autres composants sont mis à niveau sur le terrain. Dans certains cas, ce numéro fait référence à un numéro de dessin.
Numéro de série
Affiche le numéro de série des dispositifs Endress+Hauser. Affiche 11 caractères au maximum. Ce champ n’apparaît que pour les dispositifs Endress+Hauser.
Variable primaire (Primary Variable, PV)
Affiche les valeurs collectées pour ces attributs de variable primaire (Primary Variable, PV) :
  • Au signal 20
  • Au signal 4
  • Amortissement
  • Fonction de transfert
Révisions
Affiche les attributs de révision suivants :
  • Universel
  • Dispositif
  • Logiciel
  • Matériel
Rafraîchir
Récupère et affiche les dernières valeurs du dispositif.
Réinitialiser le dispositif
Lance la réinitialisation du dispositif, ce qui a pour effet de le remettre à l’état de mise sous tension en le mettant hors tension, puis sous tension.
IMPORTANT : Réinitialiser un dispositif ferme toutes les connexions vers ou via le dispositif, ce qui peut entraîner une perte de contrôle.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal