Affichage Informations du dispositif

Utilisez l’affichage
Informations du dispositif
pour afficher les informations sur le dispositif de terrain HART connecté.
  • Afficher les informations sur le fabricant et la révision.
  • Afficher les informations de balise, de message et les autres informations descriptives saisies dans le dispositif de terrain HART.
  • Vérifier la configuration des plages et de la variable primaire.
  • Rafraîchissez l’affichage des informations du dispositif HART. Par exemple,
    • Le dispositif HART est maintenant présent alors qu’il ne l’était pas précédemment.
    • Le dispositif HART qui était présent a été remplacé par un autre dispositif HART.
    • Le dispositif HART qui était présent ne l’est plus.
    • Certaines informations du dispositif ont été modifiées pour le dispositif HART.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal