Le chemin spécifié n’est pas valide ou le dispositif ne répond pas

Problème de communication avec le dispositif. Cela peut se produire lorsque le dispositif est absent, que la communication avec le dispositif est perdue ou que le chemin réseau du dispositif n’est pas valide.
Sélectionnez
OK
, puis sélectionnez
Rafraîchir les diagnostics
pour rafraîchir la communication avec le dispositif.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal