DANGER - Perte de la connexion
Décocher la case
Activer le mode superviseur
indique que ce dispositif n’est plus un superviseur de topologie en anneau de niveau dispositif et peut perturber (rompre) les connexions à chaque dispositif sur l’anneau si ce dispositif est le seul superviseur sur l’anneau.Avant de continuer, assurez-vous que l’interruption de toutes les connexions traversant l’anneau est acceptable.
Si une interruption de la connexion est acceptable, dans la boîte de dialogue
Confirmation
:- SélectionnezOuipour continuer.
- Sinon, sélectionnezNonpour annuler l’opération.
Fournir une réponse