Paramètres de la boîte de dialogue Définition du dispositif

La boîte de dialogue
Définition du dispositif
inclut les paramètres suivants.
CONSEIL:
Certains paramètres de la boîte de dialogue
Définition du dispositif
ne sont pas disponibles pour tous les types de dispositifs.
Paramètre
Description
Type de dispositif
Affiche la référence catalogue et le type du dispositif.
Nom
Spécifie le nom du dispositif.
Le nom doit être conforme à la norme IEC_61131. Si vous saisissez un caractère non valide dans ce champ ou si le nom dépasse 40 caractères, le logiciel ignore le caractère.
Description
Spécifie la description du dispositif.
La description doit comporter 512 caractères maximum. Si la description dépasse la longueur maximale, le logiciel ignore les caractères supplémentaires.
Emplacement
Spécifiez le numéro d’emplacement du dispositif. Selon la plate-forme, seuls les emplacements entre 1 et le nombre maximal de dispositifs d’E/S sont autorisés.
Lorsque le dispositif est créé, son numéro d’emplacement est défini par défaut sur la première position disponible.
Si l’automate est remplacé par un automate prenant en charge un nombre d’E/S moins important, la valeur d’emplacement actuelle peut ne plus être correcte.
Série
Spécifie la série du dispositif.
Révision
Spécifie les révisions majeure et mineure du dispositif. La plage autorisée pour la révision mineure est comprise entre 1 et 255.
Détrompage électronique
Définit le détrompage électronique utilisé pour le dispositif. Le détrompage électronique compare le dispositif défini dans le projet au dispositif installé. Si le détrompage échoue, un défaut se produit.
Les valeurs valides incluent :
  • Correspondance exacte
  • Module compatible
  • Désactiver le détrompage
Pour plus d’informations sur le détrompage électronique, consultez Détrompage électronique dans la technique d’application des systèmes de contrôle Logix5000, publication LOGIX-AT001.
Connexion
Définit le type de connexion ou le format de communication.
Pour plus d’informations sur la
Connexion rack
, reportez-vous à la section Connexion rack.
Configuré par
Affiche l’entité qui configure le dispositif.
Les valeurs valides incluent :
  • Cet automate
  • Moyens externes
Les valeurs disponibles dépendent du logiciel hôte. Les valeurs non prises en charge par le logiciel sont masquées.
Données d’entrée / Données de sortie
Afficher le type de données d’entrée ou de sortie du dispositif.
Mode de sortie
Définit le mode de sortie du dispositif.
Compteurs
Sélectionnez le numéro de compteur du dispositif.
Adresse Ethernet
Spécifie la configuration IP du dispositif. Les options possibles incluent :
  • Réseau privé
    . Sélectionnez une valeur comprise entre 1 et 254.
  • Adresse IP
    . Saisissez une adresse IP unique pour identifier chaque nœud du réseau IP.
  • Nom d’hôte
    . Saisissez un nom de domaine complet tel que device.yourcompany.com.
Activer la traduction d’adresses réseau (Network Address Translation, NAT)
Active les communications de sécurité avec un dispositif adressé via NAT.
Adresse réelle du dispositif
Spécifie l’adresse IP du dispositif sur le réseau privé du NAT. Il s’agit de la même adresse IP que celle trouvée dans l’affichage
Protocole Internet
.
Ce paramètre est disponible lorsque la case
Activer la traduction d’adresses réseau (Network Address Translation, NAT)
est cochée.
Taille du châssis
Définit la taille du châssis du rack contenant le dispositif de pont d’adaptateurs. Seules les tailles de châssis possibles sont affichées.
La taille du châssis ne peut pas être définie sur une taille inférieure à celle du dernier dispositif du châssis.
Ce paramètre est uniquement disponible lorsque le dispositif est un adaptateur dans la topologie.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal