Connexion rack

Lorsqu’un dispositif d’E/S numérique est situé dans un châssis distant (par rapport à son propriétaire), l’utilisateur peut choisir d’utiliser des connexions rack pour communiquer avec les dispositifs d’E/S numériques de ce châssis distant.
Pour qu’un adaptateur et les dispositifs d’E/S utilisent des connexions rack, choisissez le format de communication Optimisation du rack lors de la création du dispositif. Pour les adaptateurs, cela signifie que l’adaptateur doit créer une « image » du rack et renvoyer les données d’E/S contenues dans l’image du rack à l’automate. Pour les dispositifs d’E/S, ceci signifie que ce dispositif « participera » à la connexion rack et que ses données d’E/S doivent être renvoyées de cette manière.
Les connexions rack ne peuvent être choisies que pour les dispositifs d’E/S numériques, même si les connexions directes aux dispositifs d’E/S numériques soient également autorisées. En fait, le système peut établir à la fois des connexions directes et des connexions rack dans le même châssis. Les dispositifs d’E/S analogiques ne peuvent pas participer à la connexion rack, et toutes les connexions aux dispositifs analogiques sont donc directes. Les dispositifs analogiques ne proposent jamais le format de communication Optimisation du rack.

Avantages des connexions rack

Une connexion rack permet d’utiliser moins de connexions entre le propriétaire et les dispositifs d’E/S numériques dans le châssis distant. Une seule connexion est établie entre l’automate et l’adaptateur ControlNet pour l’image du rack.

Inconvénients des connexions rack

Une connexion rack ne peut transférer que des entrées et des sorties vers/depuis l’automate. Toutes les autres données d’entrée que le dispositif renverrait dans une connexion directe, comme l’état ou les diagnostics, ne sont pas renvoyées dans l’image du rack.
Une connexion rack ne permet d’utiliser qu’une seule valeur RPI pour tous les dispositifs configurés pour communiquer via la communication rack. En effet, plutôt que d’avoir plusieurs connexions directes avec des valeurs RPI individuelles, le propriétaire établit une seule connexion rack avec une seule valeur RPI. Cette valeur RPI prend en compte tous les dispositifs d’E/S numériques du châssis.
Dans cet exemple, le propriétaire communique avec toutes les E/S du châssis distant mais n’a utilisé qu’une seule connexion. Les données des trois dispositifs sont envoyées simultanément au débit RPI spécifiée pour l’adaptateur ControlNet (référence catalogue 1756-CNB). Si vous utilisez des connexions rack, il est inutile d’établir trois connexions distinctes.
rackConn

Inconvénients d’une connexion rack d’E/S ControlLogix

Lorsque vous utilisez des E/S ControlLogix avec un adaptateur ControlNet distant (référence catalogue 1756-CNB ou 1756-CNBR), jusqu’à 5 automates peuvent créer des connexions rack vers l’adaptateur ControlNet. Toutes les demandes de connexion rack suivantes échoueront, à l’exception des connexions en mode Écoute seule, qui sont pratiquement illimitées.

Inconvénients d’une connexion rack d’E/S Flex

Lorsque vous utilisez des E/S FLEX avec un adaptateur E/S FLEX distant (référence catalogue 1794-ACN15, 1794-ACNR15), un automate peut créer une connexion rack vers l’adaptateur ControlNet FLEX. Toute autre demande de connexion rack échouera.
Vous ne pouvez pas bloquer la connexion à un dispositif d’E/S FLEX configuré pour utiliser l’optimisation du rack.

Suggestions d’utilisation pour les connexions rack

En général, utilisez une connexion rack pour les dispositifs d’E/S numériques dans le châssis distant si :
  • La majorité des dispositifs du châssis distant sont numériques
  • Votre automate propriétaire n’a pas suffisamment de connexions disponibles
    CONSEIL:
    Nous vous suggérons de ne pas utiliser de connexion rack pour les dispositifs d’E/S de diagnostic. En effet, les données de diagnostic ne seront pas transférées sur ce type de connexion. La perte des données de diagnostic va à l’encontre de l’objectif des dispositifs d’E/S dotés de capacités de diagnostic.
Pour plus d’informations sur les dispositifs analogiques ControlLogix, consultez le
Manuel d’utilisation des modules d’E/S analogiques ControlLogix
.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal