Loading
Communiqué de Presse | 12 Juin 2025

Rockwell Automation aide les entreprises à libérer le potentiel de leurs données avec le lancement d’OptixEdge

Cette passerelle Edge de pointe transforme la manière dont les données sont traitées, avec à la clé des économies de temps et de coûts.

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Allen-Bradley OptixEdge Advanced Edge Gateway, Right ViewKeep file name as is.

Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK), leader mondial de l’automatisation industrielle et de la transformation numérique, annonce aujourd’hui le lancement mondial d’OptixEdge, une passerelle Edge innovante qui transforme radicalement le traitement des données des entreprises industrielles.

Aujourd’hui, les machines intelligentes génèrent un volume de données sans précédent. Pourtant, malgré cette profusion, le dernier rapport consacré par Rockwell à la situation de la fabrication intelligente révèle que seulement 44 % des données sont exploitées de manière efficace. De nombreuses entreprises se heurtent en effet à des obstacles majeurs – connectivité limitée, enjeux de sécurité, coûts de stockage élevés, etc. - qui les empêchent de tirer pleinement parti d’une quantité significative de leurs données. De plus, le traitement de ces données est généralement réalisé sur des serveurs cloud distants, ce qui peut s’avérer coûteux et inefficace.

La passerelle OptixEdge apporte une réponse directe à ces problèmes en traitant les données en temps réel à l’endroit même où elles sont générées, c’est-à-dire au niveau de la machine. Cette solution se connecte au système de commande de l’utilisateur via le logiciel FactoryTalk® Optix™ de Rockwell dans le but de collecter, d’analyser et d’envoyer des données vers le cloud, ce qui permet aux utilisateurs de surveiller et d’analyser les données des machines ou des systèmes depuis de multiples emplacements. Résultat : des informations plus rapidement disponibles, des coûts réduits et une prise de décision plus éclairée.

« La passerelle OptixEdge offre à nos clients la possibilité de maîtriser leurs données comme jamais en mettant à leur disposition de puissantes capacités de calcul en périphérie de réseau (edge computing) qui se caractérisent par leur flexibilité, leur sécurité et leur simplicité d’utilisation », explique Jessica Morell, responsable produits logiciels chez Rockwell Automation. « En traitant les données à la source, notre nouvelle solution aide les clients à débloquer des informations précieuses, à améliorer leur efficacité et à stimuler l’innovation d’un bout à l’autre de leurs activités. »

Principales fonctionnalités d’OptixEdge :

  • Assistant intégré : l’application FactoryTalk Optix préinstallée simplifie la collecte de données et facilite la configuration via un simple navigateur web, réduisant ainsi le temps d’ingénierie. Cet assistant permet également aux utilisateurs qui le souhaitent de créer et de déployer des applications personnalisées ;
  • Conception au service de l’efficacité : les applications légères peuvent fonctionner en tandem avec les logiciels inclus ;
  • Accès et dépannage à distance sécurisés : la solution FactoryTalk® Remote Access™ permet aux ingénieurs et équipes de maintenance à distance de programmer, de configurer et de dépanner les systèmes via une connexion sécurisée avec VPN ;
  • Ouverture et flexibilité : la passerelle OptixEdge peut être associée au matériel Rockwell déjà utilisé dans une usine ou avec une machine, ainsi qu’à des terminaux graphiques et des automates tierce partie ;
  • Réduction des coûts et amélioration des performances réseau : avec la passerelle OptixEdge, les utilisateurs envoient moins de données vers le cloud, ce qui abaisse les coûts de stockage et améliore les performances du réseau.

Pour en savoir plus sur la solution innovante OptixEdge de Rockwell, rendez-vous sur le site Internet de Rockwell.

Publié 12 juin 2025

About Rockwell Automation

 
 

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), is a global leader in industrial automation and digital transformation. We connect the imaginations of people with the potential of technology to expand what is humanly possible, making the world more productive and more sustainable. Headquartered in Milwaukee, Wisconsin, Rockwell Automation employs approximately 26,000 problem solvers dedicated to our customers in more than 100 countries as of fiscal year end 2025. To learn more about how we are bringing the Connected Enterprise® to life across industrial enterprises, visit www.rockwellautomation.com.


Contact

 
Stanley A. Miller
Stanley A. Miller
Head of Public & Analyst Relations for Europe, Middle East and Africa
Contact:
EmailEmail

Sujets: Integrated Architecture Matériel
Related News
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Soc...
  3. Chevron LeftChevron Left Actualités
  4. Chevron LeftChevron Left Communiqués de Presse
  5. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation aide les entreprises à libérer le potentiel de leurs données avec le lancement d’OptixEdge
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose