Vous pourriez également être intéressé par
EPIC Industrial Technologies est un fournisseur de premier plan de solutions électriques, de puissance, d'instrumentation et de commande clé en main pour les secteurs du pétrole et du gaz, de la pétrochimie et de l'industrie lourde. Grâce à des services intégrés d'ingénierie, d'approvisionnement, de fabrication et de construction, l'entreprise aide les clients à concevoir, construire et déployer une infrastructure industrielle complexe avec efficacité, fiabilité et prévisibilité du projet. En tant que membre du programme Rockwell Automation PartnerNetwork™, EPIC associe une expertise approfondie du secteur à des technologies avancées d'automatisation et de puissance pour fournir des solutions évolutives et hautes performances qui accompagnent les clients tout au long du cycle de vie du projet.
- Demande croissante d'infrastructures de stations de compression et de pipelines
- Calendriers agressifs pour les projets de nouvelles installations et d'extension
- Environnements d'exploitation à distance avec main-d'œuvre qualifiée limitée
- Nécessité d'une architecture électrique reproductible et normalisée
- Pression pour réduire les coûts des projets sans compromettre la fiabilité
- Déploiement accéléré des stations de compression grâce à des solutions d’e-house testées en usine
- Réduction des coûts d’investissement grâce à des architectures de transfert synchrone optimisées
- Réduction de la construction sur site et de la mise en service dans des sites éloignés
- Fiabilité et disponibilité améliorées pour les actifs de compression critiques
- Conceptions électriques standardisées évolutives pour les installations intermédiaires
Alors que les opérateurs de l'industrie pétrolière et gazière intermédiaire étendent leurs infrastructures de compression, de transport et de traitement, ils sont confrontés à un défi commun : fournir des systèmes électriques fiables dans des délais serrés, souvent dans des endroits reculés où la main-d'œuvre qualifiée et l'expertise spécialisée sont limitées.
EPIC Industrial Technologies et Rockwell Automation font progresser une approche plus standardisée de la fourniture d'infrastructures électriques. Ensemble, ils fournissent des solutions e-house intégrées qui regroupent les équipements d'alimentation et de commande critiques dans des systèmes testés en usine, permettant une exécution plus rapide des projets, un déploiement simplifié et un fonctionnement fiable.
Les installations pétrolières et gazières intermédiaires nécessitent une infrastructure électrique importante pour alimenter les compresseurs, les pompes et autres équipements critiques. Les installations traditionnelles construites sur site peuvent nécessiter une construction sur site importante, une coordination entre plusieurs fournisseurs et des activités de mise en service longues.
De nombreux projets sont également situés dans des zones reculées, ce qui crée des défis supplémentaires liés à la disponibilité de la main-d'œuvre, à la logistique et à l'assistance au démarrage.
Dans le même temps, les opérateurs sont sous pression pour contrôler les dépenses d'investissement tout en maintenant la disponibilité et les performances opérationnelles. Les clients ont de plus en plus besoin de solutions électriques standardisées et reproductibles qui peuvent être conçues efficacement, faire l'objet d'un déploiement rapide et garantir la fiabilité opérationnelle à long terme.
EPIC répond à ces défis par des solutions de sous-station modulaire qui regroupent la distribution d'énergie, la commande de moteur, les variateurs moyenne tension et les technologies d'automatisation dans un système unique testé en usine. Construites sur les technologies du portefeuille Intelligent Packaged Power de Rockwell Automation, ces conceptions standardisées simplifient l'ingénierie, réduisent les risques liés au projet et prennent en charge le déploiement reproductible dans les installations intermédiaires.
L'approche d'ingénierie et d'intégration d'EPIC a été déployée avec succès sur de nombreux projets intermédiaires au Texas et au Nouveau-Mexique. Au centre de nombreuses de ces installations se trouve le variateur moyenne tension PowerFlex® 6000T. Les performances éprouvées du variateur et la prise en charge de fonctionnalités avancées telles que le transfert synchrone le rendent parfaitement adapté aux applications pétrolières et gazières intermédiaires. Le PowerFlex 6000T permet une architecture électrique flexible et économique tout en optimisant l'espace disponible dans la sous-station modulaire. Rockwell Automation a également développé des puissances nominales supplémentaires pour les variateurs afin de répondre aux spécifications des clients d'EPIC, ce qui a permis à EPIC de remporter le contrat.
Le partenariat d'EPIC avec Rockwell Automation va au-delà de la technologie. Grâce à une formation spécialisée sur les solutions moyenne tension de Rockwell Automation, EPIC assure la mise en service locale, la mise en service et l'assistance technique, aidant ainsi les clients à mettre en ligne plus rapidement et en toute confiance les actifs de compression critiques.
Optimisation des coûts et des performances grâce au transfert synchrone
Alors que les opérateurs recherchent des possibilités d'améliorer l'économie des projets sans compromettre la fiabilité, de nombreuses solutions EPIC intègrent une commande de transfert synchrone avec des variateurs PowerFlex 6000T. Plutôt que de déployer un variateur moyenne tension dédié pour chaque moteur, le transfert synchrone permet à un seul variateur de démarrer et de faire fonctionner plusieurs moteurs selon les conditions du procédé.
Par rapport aux architectures traditionnelles à variateur par moteur, le transfert synchrone peut réduire les coûts d'investissement en diminuant le nombre de variateurs requis, tout en réduisant l'encombrement de la salle électrique, les besoins de refroidissement, les coûts de maintenance et le stock de pièces de rechange. Il minimise également les contraintes mécaniques et électriques lors des démarrages de moteur, ce qui permet une plus grande fiabilité, une meilleure disponibilité des équipements et des performances système à long terme.
La solution va au-delà des variateurs moyenne tension pour inclure d'autres technologies du portefeuille Intelligent Packaged Power™ de Rockwell Automation, notamment les centres de commande de moteurs basse tension CENTERLINE® 2100. Cette approche modulaire offre à EPIC un cadre reproductible pour la fourniture d'infrastructures électriques, tout en permettant d'adapter les solutions aux exigences de chaque client.
« En associant l'expertise en intégration d'EPIC aux solutions d'alimentation innovantes de Rockwell Automation, nous aidons les clients à mettre en ligne plus rapidement et plus efficacement des actifs critiques », a déclaré Josh Wilkerson, propriétaire, président et directeur d'EPIC Industrial.
En combinant des conceptions d'e-house standardisées avec une approche d'intégration reproductible, EPIC permet aux clients d'accélérer le déploiement des stations de compression et d'autres infrastructures intermédiaires. Les systèmes testés en usine réduisent les exigences de construction et de mise en service sur site, aidant les opérateurs à exécuter les projets plus efficacement dans des environnements éloignés et à mettre en ligne plus rapidement les actifs critiques.
« La standardisation ne limite pas la flexibilité. Elle permet une exécution plus rapide, des coûts de cycle de vie plus faibles et des résultats de projet plus prévisibles. »
Les architectures optimisées qui exploitent le transfert synchrone permettent aux clients d’en faire plus avec moins, tout en maintenant la fiabilité, la disponibilité et les performances opérationnelles essentielles aux opérations de compression et de pipeline. Les conceptions standardisées fournissent également un cadre évolutif qui peut être reproduit dans les installations, permettant une exécution plus cohérente à mesure que les réseaux intermédiaires s’étendent. Ensemble, EPIC et Rockwell Automation ont transformé ce qui était autrefois un effort d’ingénierie hautement personnalisé en une solution reproductible qui offre des résultats prévisibles pour l’industrie pétrolière et gazière.
Publié 10 novembre 2026