Loading
ÉTUDE DE CAS
Recent ActivityRecent Activity

La presse à balles d’extraction de liquide révèle la rentabilité des déchets

Cette solution efficace de Harmony Enterprises comble le vide du marché avec un design durable et peu encombrant – et un retour sur investissement exceptionnel

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Compacteur d’extraction de liquide Harmony Enterprises

Défi

  • Fournir une presse à balles d'extraction de liquide rentable qui réponde aux exigences de volume et d'encombrement des embouteilleurs, brasseurs et conditionneurs sous contrat de taille intermédiaire

Solutions

  • Automate Allen-Bradley MicroLogix 1200
  • Relais de sécurité Allen-Bradley
  • Capteurs de proximité Allen-Bradley
  • Boutons-poussoirs Allen-Bradley

Résultats

  • Le cycle automatique produit efficacement des balles denses de taille industrielle en aluminium, PET ou conteneurs Tetra Pak
  • La construction en acier inoxydable améliore la durabilité
  • L'orientation verticale permet de gagner de la place
  • ROI attendu : 12–18 mois

Répondre à l'insatiable soif du marché pour des produits uniques, savoureux et sûrs à consommer est une priorité pour les producteurs de boissons. Mais la rentabilité dépend aussi de la gestion du cycle de vie complet des boissons – de l'embouteillage et de la distribution à l'élimination des produits hors spécifications ou périmés.

« Les fabricants, embouteilleurs et conditionneurs doivent éliminer efficacement les contenants remplis qui sont rejetés pendant le processus de production », a déclaré Nick Roberts, directeur national des ventes chez Harmony Enterprises. « De plus, ils sont responsables des produits qui sont retournés parce qu'ils ont atteint leur date d'expiration avant d'être vendus. »

Basée au Minnesota, Harmony Enterprises se concentre sur l'amélioration de l'efficacité de l'élimination et du recyclage des déchets pour sa clientèle mondiale. La vaste gamme de produits de l'entreprise comprend des presse-compacteurs et des compacteurs de déchets compatibles avec les automates pour répondre aux diverses exigences commerciales et industrielles.

Récemment, Harmony a lancé la presse à balles d'extraction de liquide intermédiaire ExtractPack Pro pour répondre à un besoin non satisfait d'une presse à balles verticale en acier inoxydable sur le marché de l'élimination des boissons.

Dimensionné correctement et conçu pour durer

« Nos recherches ont révélé une lacune sur le marché des presses à extraction liquide », a déclaré Lane Powell, responsable du développement commercial chez Harmony Enterprises. « Les professionnels du secteur nous ont indiqué qu'ils voulaient une presse à extraction liquide capable de traiter de gros volumes tout en occupant le moins d'espace possible. »

Les options existantes incluaient uniquement des solutions à faible volume, à alimentation manuelle, idéales pour les petites exploitations – et des presses horizontales à haut volume conçues pour produire des balles de taille industrielle. Les balles de taille industrielle sont extrêmement denses et peuvent être envoyées directement aux usines pour le recyclage final.

Le nouvel ExtractPack Pro se situe entre ces options – et produit des balles de taille industrielle dans un format vertical et peu encombrant. La machine est parfaitement adaptée aux opérations qui traitent généralement environ une ou deux balles de taille industrielle de conteneurs en aluminium, en PET ou Tetra Pak® recyclables par jour. Chaque balle équivaut à environ 21000 canettes en aluminium de 12″.

Et l'ExtractPack Pro est conçu pour durer. En plus de répondre à un besoin unique, c'est la première presse verticale du marché à être construite en acier inoxydable.

Fonctionnement simplement efficace

La presse-extracteur de liquide ExtractPack Pro est basée sur une plate-forme de commande Rockwell Automation® comprenant un Allen-Bradley® MicroLogix® 1200 automate et des boutons-poussoirs Allen-Bradley, relais de sécurité, capteurs et d'autres composants. La machine à entraînement hydraulique permet un fonctionnement autonome simple et efficace – et peut être facilement configurée pour une intégration en réseau.Dans une application typique, le produit est déposé dans une trémie, puis acheminé par convoyeur à l'arrière de la presse. Lorsque la chambre de la presse est pleine, elle se met automatiquement en cycle pour activer une platine qui compresse le produit. La platine et le sol de la chambre sont garnis de « dents de requin », qui perforent les conteneurs lorsqu'ils sont comprimés pour former une balle. La machine continue de fonctionner à la demande jusqu'à ce que la balle ait atteint sa taille maximale.

Un voyant s'allume lorsque la balle est pleine. L'opérateur arrête alors la machine et attache la balle. Pour faciliter le retrait en toute sécurité de la balle, celle-ci est éjectée hydrauliquement à l'avant de la machine sur une palette.

Tout au long du fonctionnement, un système de récupération de produit en boucle fermée capture le liquide extrait. Le liquide peut être déchargé et collecté à partir de deux points sur la machine.

« Avec un temps de cycle de 38.5 s, la machine est très efficace », a déclaré M. Powell. « Si elle est alimentée en continu par un convoyeur de 36″, la presse ExtractPack Pro peut créer et éjecter une balle de taille industrielle en environ 46 min. »

De plus, la machine inclut un « mode veille », qui lui permet de consommer moins d'énergie tout en restant prête à traiter le produit.

Obtenir un retour sur investissement (ROI) impressionnant

« Souvent, les producteurs de taille intermédiaire paient à la tonne pour faire détruire et recycler les contenants de boissons », explique Roberts. « Notre nouvelle machine offre la fonctionnalité dont ils ont besoin dans un encombrement réduit – afin qu'ils puissent détruire les produits sur place automatiquement, vendre directement aux recycleurs et récupérer des revenus. »

Harmony Enterprises prévoit que les clients verront un retour sur investissement dans un délai de 12 à 18 mois.

« Les résultats ont été très bons jusqu'à présent », a déclaré M. Roberts. « En fait, notre première installation a rapidement conduit à une demande pour un système similaire de la part d'une entreprise voisine qui avait vu l'ExtractPack Pro en action. »

En savoir plus sur la façon dont Rockwell Automation aide à améliorer

performance du constructeur de machines.

Publié 16 mars 2020

Sujets: Agroalimentaire Automates programmables Composants de sécurité Boutons-poussoirs et dispositifs de signalisation
S'abonner

Abonnez-vous à Rockwell Automation et recevez les dernières actualités, les analyses et les informations directement dans votre boîte de réception.

S'abonner
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
  5. Chevron LeftChevron Left La presse à balles d’extraction de liquide révèle la rentabilité des déchets
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose