Loading
Étude de cas | agroalimentaire
Recent ActivityRecent Activity

Une nouvelle usine de protéines de blé augmente l’offre aux États-Unis

Kice Industries soutient la construction greenfield de l'usine Amber Wave – la plus grande usine de gluten de blé en Amérique du Nord.

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
homme avec une tablette travaillant parmi des centres de commande de moteurs dans une installation greenfield
logo de kice industries

Amber Wave produit du gluten de blé vital haut de gamme, de l'éthanol à base de blé et d'autres coproduits importants. Son usine a été lancée avec l'aide de Kice Industries. Fondée en 1946, Kice Industries  est une entreprise familiale de quatrième génération spécialisée dans les systèmes d'air, l'automatisation et les services d'ingénierie.

Syed Ashraf
Syed Ashraf
Vice-président de l’automatisation, Kice Industries
Défi

  • Démarrage rapide d'une nouvelle installation
  • Processus à forte consommation d'énergie
  • Conception, livraison et déploiement de système à grande échelle
Solution

  • Centres de commande de moteurs avec la technologie IntelliCENTER® 
  • Variateurs de fréquence PowerFlex®
  • système de commande ControlLogix®
  • FactoryTalk® View Site Edition
  • commutateurs Ethernet industriels Stratix® Allen‑Bradley®
Résultat

  • Projet livré dans les délais
  • Le client peut utiliser la donnée temps réel pour analyser la production et identifier les gains d'efficacité

Syed Ashraf est vice-président de l'automatisation chez Kice Industries. L'intégrateur système est membre du Rockwell Automation PartnerNetwork™ et se spécialise dans les systèmes d'air, l'automatisation et les services d'ingénierie pour les industries des céréales, des plastiques, de l'alimentation, de l'alimentation animale, du bois et des minéraux.

« Si vous avez pris votre petit-déjeuner ce matin, il est probable qu'il soit passé par notre système », déclare Ashraf. « Chaque fois qu'une céréale passe du point A au point B, il y a probablement une solution Kice impliquée. »

Cela inclut la production de gluten dans la nouvelle usine de protéines de blé Amber Wave au Kansas. Cette usine de pointe est la plus grande de son genre en Amérique du Nord.

Actuellement, plus de 80 % du gluten de blé vital utilisé aux États-Unis est importé. La nouvelle usine Amber Wave augmentera considérablement l'approvisionnement produit localement de cet ingrédient.

Défi

Temps de fonctionnement critique

L'usine d'Amber Wave utilise les dernières technologies, équipements et systèmes d'automatisation de classe mondiale des principaux fournisseurs dans les domaines de la mouture, de l'extraction de protéines de blé et des biocarburants renouvelables.

« L'usine produit 1247,38 tonnes de farine par jour qui sont envoyées dans une installation d'extraction », explique Ashraf. « L'extraction sépare le gluten de l'amidon. L'amidon est ensuite envoyé dans une usine d'éthanol et le gluten est mis en vente. »

C'est un processus très énergivore qui a nécessité une conception, une ingénierie et un déploiement de système à grande échelle de la part de Kice.

« Le temps de fonctionnement était critique », a déclaré Ashraf. « Le client nous a dit que le temps de fonctionnement était extrêmement important et que la livraison dans les délais était impérative. »

Solution

Système résilient et robuste avec commande intelligente de moteur et IHM

En moins de deux ans, Kice a livré un système comprenant 650 centres de commande de moteurs Rockwell Automation avec la technologie IntelliCENTER® , 200 variateurs de fréquence PowerFlex®, une commande programmable ControlLogix® et des solutions de mise en réseau avec des switchs Ethernet industriels Stratix® Allen‑Bradley®.

« Nous avons intégré les protocoles REP (Resilient Ethernet Protocol) et PRP (Parallel Redundancy Protocol) pour nous assurer d'avoir un système résilient, redondant et robuste », explique Ashraf. « De plus, nous avons utilisé la technologie FactoryTalk® View Site Edition pour créer ce que nous appelons une “IHM intelligente”. C'est un concentrateur d'informations dont les opérateurs d'usine ont besoin, y compris les schémas électriques. »

Tests virtuels pour garder le projet sur la bonne voie

Six mois avant le démarrage, Kice a configuré un environnement simulé du système.

« Avec un projet de cette taille et de cette complexité, il était impératif de créer un environnement de simulation afin que le client puisse se faire une idée de la façon dont il utiliserait le système », explique Ashraf. « Nous avons réalisé plusieurs simulations afin qu'ils puissent voir comment le système démarre, fonctionne et s'arrête. Nous avons eu l'adhésion du client du début à la fin du projet. »

Résultat

Projets menés à bien dans les délais

L'installation Amber Wave est entrée en service fin 2023. Ashraf attribue à la technologie du centre de commande de moteur intelligent de Rockwell Automation le mérite de les avoir aidés à déployer et à démarrer efficacement le système dans les délais.

« IntelliCENTER® fournit des informations essentielles qui aident Amber Wave à exploiter une installation moderne et avancée avec des milliers de points de donnée temps réel. Grâce à ces données, ils peuvent analyser et optimiser le fonctionnement », a déclaré Ashraf. « C'est gagnant-gagnant pour nous deux. Nous avons un client satisfait. »

Publié 17 juin 2024

Sujets: Accélérez la transformation numérique Agroalimentaire Production d’énergie Variateurs Commande de moteurs Automates programmables Détecteurs et interrupteurs FactoryTalk View FactoryTalk View SE
S’abonner à Rockwell Automation

Recevez les dernières actualités, les analyses d’experts et les informations directement dans votre boîte de réception.

S’abonner maintenant
Recommandé pour vous
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Soc...
  3. Chevron LeftChevron Left Actualités
  4. Chevron LeftChevron Left Études de cas
  5. Chevron LeftChevron Left Une nouvelle usine de protéines de blé augmente l’offre aux États-Unis
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose