Loading
Étude de cas | Industrie du ciment
Recent ActivityRecent Activity

Une cimenterie réduit sa consommation de charbon et d'énergie jusqu'à 2 %

La solution de commande prédictive du modèle (MPC) FactoryTalk® Analytics™ PavilionX™ optimise les processus de four et réduit les coûts annuels de combustible jusqu'à USD 330000,00.

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
homme en combinaison bleue et casque de chantier rouge opérant un four à ciment

Défi

  • Réduire la consommation de charbon et d'énergie, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre associées

Solution

  • FactoryTalk® Analytics™ PavilionX™ MPC : Plate-forme logicielle modulaire pour la commande prédictive par modèle

Résultats

  • Réduire la consommation de charbon et d'énergie du four jusqu'à 2 %
  • Réaliser des économies de carburant jusqu'à USD 330000,00 par an
  • Optimiser les performances du broyeur
  • Réduire les émissions de CO₂ et de NOₓ
  • Alléger la charge de travail des opérateurs

 

Le ciment est l’un des produits les plus utilisés au monde. Mais la demande est particulièrement forte en Chine, qui est le premier producteur mondial de ciment. Le ciment est un ingrédient essentiel pour les infrastructures et les logements qui soutiennent la population de plus en plus urbaine du pays et les mégapoles en pleine croissance.

Si une demande constante est une bonne nouvelle pour les producteurs chinois, l’industrie du ciment est énergivore et dépend fortement du charbon comme combustible.

« Le charbon est une source majeure de gaz à effet de serre », a déclaré Alessandro Masiello, manager, Rockwell Automation. « Les producteurs de ciment chinois cherchent des moyens non seulement de réduire les coûts de combustible, mais aussi de respecter les réglementations environnementales. »

Récemment, le principal producteur de ciment du pays s’est tourné vers Rockwell Automation pour trouver une meilleure façon d’optimiser ses procédés, de réduire la consommation de combustible – et de maîtriser les coûts. 

Variables complexes

La production de ciment est un processus complexe qui commence dans le broyeur de matières premières, où le calcaire et d’autres matériaux sont pulvérisés et mélangés. Dans le four, les matières premières sont soumises à des températures élevées et transformées en clinker. Le clinker est transféré au broyeur de finition, où il est broyé et mélangé avec du gypse pour produire le produit final. 

Bien que la production de ciment consomme de l’énergie à chaque étape, le four est l’une des étapes les plus difficiles à optimiser.

Les cimenteries modernes utilisent généralement des fours rotatifs secs avec des calcinateurs. Le calcinateur préchauffe la matière première à environ 900 °C (1650 °F). Le processus de calcination est terminé dans le four, qui chauffe le matériau à environ 1200 °C (2200 °F). Pour atteindre ces températures, du combustible est ajouté au brûleur principal du four – et au niveau du calcinateur.

« En raison de la variabilité de la qualité des matières premières et de la valeur calorifique du charbon, les conditions de procédé dans le four sont en constante évolution », a expliqué Tiger Xiaohu He, consultant pour l’industrie du ciment, Rockwell Automation.

De plus, des ventilateurs refroidissent le clinker lorsqu’il quitte le four – et le système recircule l’air chaud résultant vers le calcinateur. Bien que l’air recirculé améliore l’efficacité énergétique, il ajoute une autre variable au processus.

De plus, pour maintenir la qualité du produit, le matériau est testé périodiquement pour s’assurer que la teneur en chaux libre reste dans une plage de 1–2 %. La quantité de chaux libre est directement liée à l’énergie fournie au four.

Le problème de la commande conventionnelle

« La cimenterie utilisait des boucles PID standard pour contrôler un nombre limité de variables », a expliqué Tiger Xiaohu He. « Mais compte tenu du nombre élevé de variables dans une cimenterie, les boucles PID ne peuvent pas vraiment optimiser le procédé. » 

Bien que le producteur de ciment ait été confronté à des défis similaires dans l’ensemble de son vaste réseau d’usines, il a choisi de se concentrer d’abord sur son site de Yiyang.

L’usine de Yiyang produisait 5000 tonnes de clinker par jour, en utilisant environ 500 tonnes de charbon. Chaque année, l’usine consommait environ 165000 tonnes de charbon, pour un coût de USD 16500000,00 par an. Pour réduire la consommation de charbon, l’entreprise savait qu’elle devait mieux contrôler la consommation d’énergie des fours. 

« Les températures fluctuaient largement dans le four », a expliqué Tiger Xiaohu He. « Pour contrôler les températures, les opérateurs surveillaient le processus et réagissaient manuellement à toute fluctuation. »

Par exemple, dans le brûleur principal, les opérateurs surveillaient les caméras thermiques – puis ajustaient le débit de combustible pour augmenter ou diminuer la température. Dans le calcinateur, les opérateurs modifiaient les points de consigne de température de la boucle PID pour déclencher des ajouts de combustible selon les besoins.  

« Les opérateurs passaient 50–70 % de leur temps à surveiller et à ajuster les températures et les ajouts de combustible », a déclaré Tiger Xiaohu He. « Mais malgré leurs meilleurs efforts, ils n’ont pas réussi à améliorer le rendement thermique du système. » 

Plus de stabilité du four avec MPC

Pour obtenir un fonctionnement plus stable du four, Rockwell Automation a recommandé une solution basée sur FactoryTalk Analytics PavilionX, une plateforme logicielle de commande prédictive par modèle (MPC).

« FactoryTalk Analytics PavilionX MPC peut être intégré à n’importe quel système de commande préexistant », a déclaré Jingkun Tang, responsable du développement commercial Pavilion, Rockwell Automation. « Il améliore le processus en faisant des prévisions sur les résultats de l’usine – et en réagissant aux variables d’entrée et aux perturbations du processus. »

FactoryTalk Analytics PavilionX La MPC exploite les technologies d’apprentissage automatique supervisé pour construire des modèles dynamiques et robustes de procédés multivariables. Elle analyse les données historiques et les tendances de production – ainsi que les données de procédé et de laboratoire actuelles – et prend le contrôle pour optimiser les performances. 

Par exemple, le logiciel peut modéliser et prédire l’impact de la recirculation d’air chaud sur la température du calcinateur. Il peut ensuite manipuler automatiquement les ajouts de charbon pour obtenir un produit de haute qualité en utilisant la quantité idéale de combustible.

« Dans une application comme celle-ci, tout est lié », a déclaré Alessandro Masiello. « FactoryTalk Analytics PavilionX MPC vous permet de mieux contrôler la qualité du produit, ce qui vous permet de réduire la consommation d’énergie – et, à terme, d’augmenter la capacité. »

Étendre les gains aux opérations de broyage – et à l’ensemble de l’entreprise

L’optimisation des performances du four était une façon pour l’usine de Yiyang d’optimiser la consommation de charbon. Mais l’usine espérait également réduire la consommation d’énergie dans un autre processus à forte intensité énergétique – leurs applications de broyage.

En appliquant  FactoryTalk Analytics PavilionX MPC dans les broyeurs de cru et de finition, l’usine a pu mieux contrôler des variables telles que l’incohérence des matières premières et la broyabilité du clinker – et optimiser la consommation d’énergie.

« Dans l’ensemble, la solution a permis de stabiliser le fonctionnement du four et du broyeur », a déclaré Jingkun Tang. « Le système plus stable a considérablement réduit la charge de travail de l’opérateur – et permis des économies d’énergie impressionnantes. »

Avec  FactoryTalk Analytics PavilionX MPC, l’usine de Yiyang a réduit la consommation de charbon et d’énergie dans le four jusqu’à 2 % – et a réalisé des économies supplémentaires dans les broyeurs. La réduction de la consommation de charbon représente des économies annuelles pouvant atteindre USD 330000,00 et a permis à l’usine de réduire deux sous-produits de la consommation de charbon – les émissions de dioxyde de carbone (CO2) et d’oxydes d’azote (NOx). 

« Le projet pilote à l’usine de Yiyang a été un grand succès », a déclaré Jingkun Tang. « L’entreprise a déjà étendu la solution  FactoryTalk Analytics PavilionX MPC à cinq usines supplémentaires – et au moins cinq autres sont en cours d’installation. »

Publié 5 avril 2021

Sujets: Pròõcèèss Òptïîmïîzãætïîòõn Durabilité Énergie Cimenterie Model Predictive Control
S'abonner

Abonnez-vous à Rockwell Automation et recevez les dernières actualités, les analyses et les informations directement dans votre boîte de réception.

S'abonner

Recommandé pour vous

Une prise de décision autonome en matière de manutention
Une prise de décision autonome en matière de manutention
Case Study
Case Study
Une prise de décision autonome en matière de manutention
Comment permettre aux compagnies minières de réduire les difficultés liées à la manutention des matériaux ? Découvrez comment améliorer l’efficacité opérationnelle et garantir la conformité réglementaire.
Metso réalise la mine autonome grâce à l’Internet industriel des objets
Metso réalise la mine autonome grâce à l’Internet industriel des objets
Case Study
Case Study
Metso réalise la mine autonome grâce à l’Internet industriel des objets
Une usine de traitement de minerais économise des centaines de milliers de dollars en dépenses superflues grâce à la maintenance prédictive basée sur l’intelligence artificielle.
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Soc...
  3. Chevron LeftChevron Left Actualités
  4. Chevron LeftChevron Left Études de cas
  5. Chevron LeftChevron Left Une cimenterie réduit sa consommation d’énergie
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose